This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1821:差分输入上的单端(线路)音频

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1821, PCM1822

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1321006/pcm1821-single-ended-line-audio-on-differential-inputs

器件型号:PCM1821
主题中讨论的其他器件: PCM1822

您好!

我有一个设计、在该设计中、我已将两条单端音频线路路由到 PCM1821:s 上差分输入的 INxP 通道。
此设计的原因是我想将来自源(例如混频器、电话等)的立体声音频转换为 I2S 数据。 请参见下图。



根据之前在 TI 论坛上进行的研究、我发现此设置应该适用于类似器件。 但现在我担心这种设计方法对于 PCM182x 是错误的。
阅读这篇文章刷新我的希望一点: https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1047244/pcm1821-are-single-ended-inputs-supported

如果我的方法是 Wong、原因是什么?
我的直觉告诉我、如果差分输入仅基于差分放大器、那么同相输入端的单端信号应该会在输出端产生相同的信号。

PCM1821电路是否有某种情况导致无法进行此设置?

非常感谢在这个问题上我能够得到的任何帮助。

此致!
马克斯·博格罗