This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:带环绕声格式5.1的 SPDIF

Guru**** 2647415 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1321402/pcm9211-spdif-to-surrounded-sound-format-5-1

器件型号:PCM9211

您好!

是否有支持 SPDIF 的设备可以环绕声音格式5.1? 我认为这需要6个输出、对吧? 或者、我们可以具有外部多路复用器并以某种方式控制它?

谢谢。

扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    虽然我  自己没有同时使用2个器件、但  我相信您可以使用 2个具有3个通道的相同器件 、并 获得 6个通道。  

    此致、

    阿拉什