This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:将 PCM9211直接与音频编解码器连接

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5242, PCM9211, PCM5121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1318854/pcm9211-interfacing-pcm9211-directly-with-the-audio-codec

器件型号:PCM9211
主题中讨论的其他器件:PCM5242、、 PCM5121

您好!

我们将 PCM9211 用于光纤和同轴 RCA 以及模拟音频输入。  请确认我们是否可以将 PCM9211的输出 作为 I2S 直接连接到 PCM510x 系列等音频 DAC?  或者、我们需要像 PCM5242这样的器件、 而不是 PCM510x? 我们的目标是使用价格最低且无任何妥协的解决方案。  

如果我们可以使用 PCM510x、那么我们是否可以在扬声器之前的 L 和 R 引脚的输出处使用音频放大器?

请注意、我们拥有一个微型 MCU、只是为了控制 所有这些芯片、但我们不会向 MCU 传递任何音频信号。 音频路径将通过 PCM9211输出到音频 DAC =>放大器=>扬声器。  

谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高棉、

    我们的 DAC 专家今天不在办公室、周二将再次回答您的问题。

    感谢您的耐心等待、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mat:  

    您可以使用 PCM510x。 如果您要从 PCM9211输出 I2S 、我认为 使用 这些 DAC 中的任何一个都没有问题、

    pcm510x 的线性输出规格为2.1Vrms、  电阻为1k 欧姆(最小阻抗)、因此应执行音频 DAC =>放大器=>扬声器、这是您正在计划的操作。

    此致、

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢大家的产品。 我们将使用 PCM9211PTR => PCM5121PWR => 功率放大器。  

    我有一个关于功率放大器的问题。 因为我们将 在  PCM5121PWR 的输出中使用 TPA3130D2DAP。 我可以看到 TPA3130D2DAP 具有针对 R 和 L 输入的差分输入、但它可用于单端输入。 我的问题是、您认为这是一个明智的选择、还是我们可以对8欧姆2x10W L 和 R 扬声器使用任何其他选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢大家的产品。 我们将使用 PCM9211PTR => PCM5121PWR => 功率放大器。  

    我有一个关于功率放大器的问题。 因为我们将 在  PCM5121PWR 的输出中使用 TPA3130D2DAP。 我可以看到 TPA3130D2DAP 具有针对 R 和 L 输入的差分输入、但它可用于单端输入。 我的问题是、您认为这是一个明智的选择、还是我们可以对8欧姆2x10W L 和 R 扬声器使用任何其他选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Mat, PCM5121是一个立体声 DAC。  您应该将 R 和 L 连接 到 两个  SE 输入放大器。  

    此致、

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    您能否澄清一下您最近关于我们无法 在  PCM5121输出端使用 TPA3130D2DAP 的评论?

    根据 TPA3130数据表,它指出" 要将 TPA31xxD2系列与单端源搭配使用、应通过一个电容值与正极输入电容相等的电容器对负极输入端进行交流接地、并将音频源应用于任一输入端。 "因此、我的重点是将 TPA3130用作单端输入、因为该放大器可以单独处理 R 和 L。

    我知道 PCM5121具有 SE R 和 L 输出、需要进入两个放大器(分别为 R 和 L)的输入。 如果您认为我们不应该将 TPA3130用作 R 和 L 的单端、那么请建议 我们可以与 使用10W 8Ohm 扬声器的 PCM5121搭配使用的任何替代产品。  

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mat , 如果您使用任何具有一组输入(INP 和 INM)的 AMP ,那么您需要2安培,一个处理 L ,另一个处理 R 输入。  

    TPA3130D2DAP 作为2组输入、 1组用于 DAC 的 L 和1组用于 R 的输入 ,它 实际上在一个封装中是2安培 ,因此 TPA3130D2DAP 是不错的选择。 我希望 这澄清了答案。

    此致、

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确切地说、这款 TPA3130具有2个单独的放大器。 感谢您的回答和确认。 我们将以单个 AMP 继续进行 TPA3130D2DAP。 感谢确认。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常荣幸。

    此致、

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    正如我们已经完成了 输出连接到音频放大器 TPA3130D2DAP 的音频 DAC PCM5121PWR。 现在、我们已决定使用  PCM5121PWR 的输出、不仅馈送至 TPA3130D2DAP、还馈送至 FM 发送器 KT0803L。 我知道它不是 TI 器件、但我需要您的输入、如果我们能够直接将 PCM5121输出馈送到 TPA31030 和 KT0803L、或者我们应该在 TPA31030和 KT0803L 之前添加任何中间电路、例如单个单位增益缓冲器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我要讲一下 PCM5121的负载阻抗。 它的最小负载阻抗为5K、所以、只要您保持在其范围内、它应该是可以的。

    此致、

    阿拉什