This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:输出本底噪声

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1319807/tas6424e-q1-output-noise-floor

器件型号:TAS6424E-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS6424E

大家好!

我想征求意见。

①启动 AMP、更改为播放模式并输入0数据。 此时、使用 AP 测量噪声。

②在不更改 AMP 运行状态的情况下输入音频数据(非0数据)。

③再次输入0数据并测量噪声。 与① μ V 相比、此时噪声增加了约10~30uV。

④关闭电源并重新启动以返回到①的状态。

如果您知道发生这种情况的原因、请告诉我。

此外、除了增益电平设置和 PVDD 电压之外、是否有任何影响噪声电平的寄存器设置?

此致、
福本市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福本山市

    请等待20秒钟、直到 DAC 稳定下来、噪声会再次降低。

    此致、
    S·格雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!
    我试了等了大概2分钟,但我没有看到噪音水平降低。
    我是否会产生误解?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Miyuki

     当 TAS6424E 首先设置为播放但无音频时、内部 DAC 仍无法开始工作、因此总噪声将稍小一些。 ~、您发现10 μ V 30uV 噪声变化是正常的。 通常、在该更改之后、总噪声应仍在数据表规格范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,阴影!

    除了关闭组件的电源、没有其他方法可以使 DAC 恢复到其先前的状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Miyuki

      因此无需关闭电源。 只需将通道设置为 Hi-Z、然后重新播放即可使 DAC 恢复到原始状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阴影
    我确认了操作。
    我将结束本次课程、因为问题已得到解决。
    感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Miyuki

     很高兴知道这一点、谢谢。