This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106:功耗评估

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1322053/tlv320aic3106-power-consumption-assessment

器件型号:TLV320AIC3106

大家好、

我的客户想要评估 AIC3106的功耗、但规范提供了多个参考标准。

您能否帮助确认哪些标准客户应该参考? 我如何确定器件的状态、

以下是客户当前的软件配置。

页      寄存器 val (16进制)  val (10进制)

     0 0     0x00       0

0     1     0x00       0

0     2     0x00       0

0     3     0x10       16

0     4 0x04 4             

0     5     0x00       0

0     6     0x00       0

0     7     0x00       0

0     8     0x00       0

0     9     0x00       0

0     10   0x00       0

0     11   0x01       1

0     12   0x10       16

0     13   0x00       0

0     14   0x00       0

0     15   0x04       4

0     16   0x80       128

0     17   0xFF 255

0     18   0xFF 255

0     19   0x78       120

0     20   0x78       120

0     21   0x80       128

0     22   0x78       120

0     23   0x78       120

0     24   0x78       120

0     25   0x06       6

0     26   0x00       0

0     27   0xFE 254

0     28   0x00       0

0     29   0x00       0

0     30   0xFE 254

0     31   0x00       0

0     32   0x00       0

0     33   0x04       4

0     34   0x00       0

0     35   0x00       0

0     36   0x80       128

0     37   0x00       0

0     38   0x00       0

0     39   0x00       0

0     40   0x00       0

0     41   0x00       0

0     42   0x00       0

0     43   0x80       128

0     44   0x80       128

0     45   0x00       0

0     46   0x00       0

0     47   0x00       0

0     48   0x00       0

0     49   0x00       0

0     50   0x00       0

0     51   0x04       4

0     52   0x00       0

0     53   0x00       0

0     54   0x00       0

0     55   0x00       0

0     56   0x00       0

0     57   0x00       0

0     58   0x04       4

0     59   0x00       0

0     60   0x00       0

0     61   0x00       0

0     62   0x00       0

0     63   0x00       0

0     64   0x00       0

0     65   0x04       4

0     66   0x00       0

0     67   0x00       0

0     68   0x00       0

0     69   0x00       0

0     70   0x00       0

0     71   0x00       0

0     72   0x04       4

0     73   0x00       0

0     74   0x00       0

0     75   0x00       0

0     76   0x00       0

0     77   0x00       0

0     78   0x00       0

0     79   0x00       0

0     80   0x00       0

0     81   0x00       0

0     82   0x00       0

0     83   0x00       0

0     84   0x00       0

0     85   0x00       0

0     86   0x00       0

0     87   0x00       0

0     88   0x00       0

0     89   0x00       0

0     90   0x00       0

0     91   0x00       0

0     92   0x00       0

0     93   0x00       0

0     94   0x00       0

0     95   0x00       0

0     96   0x00       0

0     97   0x00       0

0     98   0x90       144

0     99   0x40       64

0     100 0x00       0

0     101 0x00       0

0     102 0x02       2

0     103 0x00       0

0     104 0x00       0

0     105 0x00       0

0     106 0x00       0

0     107 0x00       0

0     108 0x00       0

0     109 0x00       0

0     110 0x00       0

0     111 0x00       0

0     112 0x00       0

0     113 0x00       0

0     114 0x00       0

0     115 0x00       0

0     116 0x00       0

0     117 0x00       0

0     118 0x00       0

0     119 0x00       0

0     120 0x00       0

0     121 0x00       0

0     122 0x00       0

0     123 0x00       0

0     124 0x00       0

0     125 0x00       0

0     126 0x00       0

0     127 0x00       0

Br

艾达里安