This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC6140:Linux 器件驱动程序和 MCLK

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC6140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1321481/tlv320adc6140-linux-device-driver-and-mclk

器件型号:TLV320ADC6140

大家好、

我的客户正在使用 TLV320ADC6140IRTWR 连接到 IMX6 NXP 主机 CPU。 此 CPU 将移植 Linux OS。

他们有2个问题:

 TLV320ADC6140IRTWR 是否具有可移植到将在 IMX6 NXP CPU 上运行的 Linux 操作系统的器件驱动程序?

2.客户询问  如果具有 BCLK 时钟、MCLK 将在 TLV320ADC6140内部自动生成?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. https://www.ti.com/tool/TLV320ADCX140SW-DRIVERS

    2.客户是尝试在主模式还是从模式下操作设备? 通常、较低抖动 ASI 时钟不能导出较大的时钟、但我们或许可以得出客户尝试实现的根本结果。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daveon

    它们将在从模式下操作 TLV320ADCX140。 他们想要询问是否必须通过 GPIO1 (引脚20)提供 MCLK、或者是否可以将器件配置为从 BCLK 生成 MCLK?

    如果必须通过 GPIO1为 MCLK 供电、哪个频率可以?

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nguyen:

    如果客户希望器件在主模式下运行、则仅需要提供 MCLK、否则器件就会脱离 BCLK 运行。

    器件可从 SOC 的 FSYNC 和 BCLK 输入获得所有必要的内部时钟

    已为您计算了支持的 BCLK 和 FSYNC 频率比率/时钟、因此您可以参考数据表中的表6和表7。

    此致、