This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424-Q1:TAS6424-Q1什么情况会导致输出音量变化?

Guru**** 1549780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1321786/tas6424-q1-tas6424-q1-what-situations-will-cause-the-output-volume-to-change

器件型号:TAS6424-Q1

您好、支持团队

我们的客户有以下三个问题:

问题1:我们目前正在进行一项实验。 我将一个 水泥电阻器串联在放大器和扬声器之间、音量变小。
因此、当电路的阻抗变大时、输出音量会变小。 这个结果是正确的吗?

Q2:当放大器或扬声器运行寿命测试或损坏时、可能的阻抗增加并且输出音量变小吗?

Q3:哪些情况会导致输出音量发生变化? (如果放大器设置不改变寄存器)   

如有任何建议、请告知我。

谢谢。

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lawrence

    您在测试中未提供足够的信息。

    1. 您在哪里测量输出体积?  放大器输出端有什么注意事项?  您看到的音量级别是多少?  多大的频率?  您的输出滤波器值是多少?  
    2. 当存在潜在损害时、变量过多、无法确定会发生什么情况。  在扬声器老化的情况下、扬声器本身将决定音量。   
    3. 体积的变化量是多少?

    此致、
    S·格雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gregg:

    第一个问题是、我用手机安装了分贝计应用程序来测量音量。 我使用的扬声器为8欧姆3瓦、测得的 dB 值为82dB。 之后我将三个4欧姆的水泥电阻器串联起来、容量降低到81dB。 我 还测量了电流并注意到下降、但我没有记录这些值。 我在所有测试中都播放了1kHz 的音调。

    谢谢。

    此致、

    Leo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leo

    通过将12欧姆扬声器与8欧姆扬声器串联、您应该会看到输出下降超过6dB。 您测得的衰减仅为1dB。  您的 dB 计与扬声器的距离是否相同?  您还使用1kHz 音调进行测量。  1kHz 时的扬声器阻抗是多少?  这也会影响输出电平。  在谈到它是放大器问题之前、需要了解所有这些因素和变量。

    我不明白为什么将12欧姆扬声器与8欧姆扬声器串联时您会期望具有相同的输出。  您要在测试中确定什么?  我可以帮助您完成测试、该测试将为您提供您需要的数据。

    此致、
    S·格雷格