This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584Q1EVM:实验环境

Guru**** 2520410 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6584-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1321708/tas6584q1evm-experiment-environment

器件型号:TAS6584Q1EVM
主题中讨论的其他器件:TAS6584-Q1

尊敬的团队:

我们是否可以了解 TAS6584-Q1的 TI 实验环境? 该方案使用45V 电源、如果 TI 可以公开特定的电源设备作为参考的话、那将会很有帮助。

此致、
北村裕人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,于藤

     最重要的测试设备应该是 Audio Precision 555、它是高性能音频分析仪。 如果客户希望参考、我们使用的 PVDD 电源是 Chroma 62012p-80-60。 任何其他电源也应能够提供类似的电压/电流电平。