This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3100:功耗

Guru**** 2520570 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1316596/tlv320aic3100-power-consumption

器件型号:TLV320AIC3100

您好!

我们正在项目中使用 TLV320AIC3100。
根据数据表、如果 SPKVDD =5V、编解码器支持1.6W @8 Ω 扬声器

我们可以通过寄存器设置控制音量来将 SPKR 功率从1.6W 控制到1W 吗? 您能提供解决方案吗?

 当8 Ω 扬声器以1W 输出驱动时、SPKVDD 将消耗多少功率?

Mani Selvam P  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    根据 SLAA468B 文档中的表13、编解码器从 SLVDD 和 SPVDD 电源轨产生的36.95mW ((14.3+22.65)、如下表中突出显示)功率等级用于驱动8 Ω 扬声器、功率等级为1.6W。

    编解码器如何通过  SLVDD 和 SPVDD 电源消耗36.95mW 的功率为扬声器提供1.6W 功率?  
    左右扬声器 驱动器部分是否会 从 SLVDD 和 SPVDD 电源轨获得额外功率、从而为扬声器提供1.6W 功率? 如果是、 总 
    功耗是多少?

    请澄清。

    Mani Selvam P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mani:

    我们不提供此规格、因为该器件中有太多配置可能会影响功耗。 准确确定功耗的理想方法是在器件完全配置并驱动扬声器后测量从 SPKVDD 汲取的电流。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deveon:

    感谢您的答复。  

     根据  SLAA468B 的表13 (请参阅上述主题中共享的屏幕截图)、我们是否可以考虑编解码器的驱动扬声器功耗为36.95mW (((14.3+22.65))?  ?

    各种处理块(PRB-P1、P2、P3...)之间有什么区别? 哪种块适合音频?

    Mani Selvam P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mani:

    我将使用应用手册来指导了解各种输出配置中处理块之间的功耗差异、而不是功耗定律。 最终、因为处理块、采样率、过采样率、双二阶滤波器等对功耗有影响。

    处理块的选择、PRB_P1至 PRB_P25用于立体声回放、PRB_R4至 PRB_R18用于单声道录制。 处理块和滤波器的组合可用于抗混叠、更大限度减少群延迟、低功耗信号处理等。 我建议使用系数计算器进行仿真、以帮助确定所需的输出音频信号进行仿真。 (https://www.ti.com/tool/COEFFICIENT-CALC)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deveon:

    感谢您的答复。  

    我希望此系数计算能够在板启动/音频调试期间为我们提供帮助。

    我需要一个具有8 Ω 扬声器驱动条件的编解码器的近似功耗值(SPKR VDD = 5V)来计算功率预算。

    请帮帮您

    。 Mani Selvam P
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mani:

    确定该数字的理想方法是配置器件并测量运行期间从每个电源轨汲取的电流。 订购 EVM 并复制最终设置有助于确定这一点。

    抱歉、简而言之、初始化过程中有太多变量需要提供良好的近似值。

    此致、