This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2134:假冒?

Guru**** 2826835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1321243/opa2134-counterfeits

器件型号:OPA2134

我从朋友处获得了一些 OPA2134PA DIP 运算放大器进行测试。 对于我的测试电路、我将使用:

+/-13.5伏电源、100nF 和其他旁路电容器

信号输入4.5Vpp 正弦波、65KHz、集中在0V

增益约为4 (RG/RF)

我有 第三行 DIP 读数为9AK52FM 的部件。 这些部分忠实地重现了正弦波。 第一行是 BB 符号。 第二行读数 OPA2134PA。

我有 DIP 上第三行读数为43AGFKM 的部件、它们输出锯齿。 第一行是带有(R)符号的 BB 符号。 第二行读数 OPA2134PA。

第三行 43AGFKM 的部件是否 合法?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请在以下链接中检查设备是否来自我们的授权经销商之一。 如果需要、可在同一链接上打开 TT。  

    https://www.ti.com/support-quality/quality-policies-procedures/anti-counterfeit.html

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    感谢您的回复。 那一页告诉我要检查供应商、但他们是在一段时间前获得的、 我从那里得到的朋友不记得他们的来源。 是否可以通过任何方式从标记中辨别? 好与坏的格式略有不同:  分别为9AK52FM 与43AGFKM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Greg、  

    我目前正在调查此问题、并将在周一营业结束时回复。  

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Greg、  

    根据封装标记、器件似乎是合法的、但如果没有任何购买历史记录、我们就无法做太多事情来准确地提供答案。 如需获取有关应用电路的进一步帮助、请随时联系我们。  

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    感谢您的讲解。

    此致、

    格雷戈