This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2562:在5V PVDD 条件下、输出功率为1%

Guru**** 1952220 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2562
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1320615/tas2562-1-output-power-under-5v-pvdd

器件型号:TAS2562

大家好、

客户计划使用 TAS2562。  

他们计划将5V 连接到 VABT 和 PVDD。 这应该适合他们的应用、对吧?

它们检查了下图、只得到 PVDD4.5V 波形。

它们将检查5V 的输出功率。 您能帮助检查 PVDD =5V 下1% THD 输出功率吗?

谢谢、此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will、

    如果他们计划为 VBAT 和 PVDD 使用相同的电源、那么可能最好是在直通模式下使用升压。
    如果 PVDD 电压大于 VBAT、外部 PVDD 设置最有用。

    我将测试5V 电压并分享一些图表、请等待几天时间以获得进一步的结果。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    是的、它们将使用直通模式。 他们可以移除电感器以节省成本、对吧?

    对于5V、请帮助进行测试。

    谢谢、此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will、

    是的、移除电感器是可行的、我将在下周一测试并分享进一步的结果。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will、

    以下是5V 直接 PVDD 的测试捕获:

    您可能会在由于饱和而导致失真开始增加之前得到~1.1W。
    需要注意的一点是、您必须将5V 电源直接连接到 PVDD、如果通过内部电路依赖 VBAT 连接、则输出功率将限制为小于1W。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

x 出现错误。请重试或与管理员联系。