This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2912A:用于 XTI 的振荡器

Guru**** 2648525 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK6C, PCM2912A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1322193/pcm2912a-oscillator-for-xti

器件型号:PCM2912A
主题中讨论的其他器件:LMK6C

您好、团队成员:

我相信这个器件有内部的振荡器、所以晶体谐振器应该连接到 XTI 和 XTO。

我可以将一个振荡器连接到 XTI 引脚吗? 例如 LMK6C: https://www.ti.com/product/LMK6C?

此致、
桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    可以通过 XTI 向 PCM2912A 提供外部时钟、但该时钟必须是6MHz。 很遗憾、我没有看到 LMK6C 的6MHz 选项。

    此致、
    J·麦克弗森