This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6304-Q1:直流负载检测问题(__LW_AT__报告接地短路)

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1322793/tpa6304-q1-dc-load-detection-issue-report-short-to-gnd

器件型号:TPA6304-Q1

团队成员

TPA6304报告2次接地短路(通道3一次、通道4一次)在16次测试期间、放大器的连接状态在测试期间不会改变、并且没有发生与 GND 完全短接的情况。  

直流负载检测过程如下:  
将0x55;到0x04 μ s
将0xff 写入0x04进入诊断模式;
读取0xE、0xD、等待所有通道静音;
读取0xA、0xe 的结果;

问题是、为什么 tpa6304报告了错误的直流负载 诊断结果。  

谢谢!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe!

    我们将在中国春节和新年后让应用工程师与您联系。  这对你来说合适吗?

    此致、
    S·格雷格