This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5102:去加重引脚操作

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5102, PCM5142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1322715/pcm5102-de-emphasis-pin-operation

器件型号:PCM5102
主题中讨论的其他器件: PCM5142

您能更详细地解释一下 DEMP 引脚10吗?  

如果启用、是连续启用还是仅在 I2S 流中设置了加重位5时启用?

如果禁用、则会完全停止、无论 I2S 流中的位5如何?  

提前感谢您、  

西蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Simon

    PCM5102是一款  硬件可配置器件、PCM5102中的去加重引脚(引脚10)可 启用或禁用内部 去加重滤波器。

    对于 PCM510x、 此滤波器的系数设置 为44.1kHz 采样率、如果引脚被拉低、滤波器关闭、如果被拉高、滤波器始终打开。 PCM5142等一些其他器件 可通过寄存器对此函数进行编程 、甚至可    通过在 RAM 中重新编程相应的系数来更改默认系数。

    此致、

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的;您似乎认为 PCM5102无法通过读取数据流中的位5自动开启或关闭去加重功能?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是我 知道的。

    此致、

    阿拉什