This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:主时钟的作用

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1318588/tas6424e-q1-a-role-of-master-clock

器件型号:TAS6424E-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS6424E

大家好、

您能教我一个主时钟角色吗?

我的客户想知道 主时钟的必要性。

此致、

三岳洋平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,MIYAOKA-San

     主时钟是 TAS6424E 器件的主频率、其内部数字电路需要依赖该时钟才能工作。 TAS6424E 器件没有用于生成主频率的内部 PLL、因此 MCLK 必不可少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shadow、

    我可以在数据表方框图中看到 PLL。 这是另一种用途吗?

    此致、

    三岳洋平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Miyaoka-San、

    该器件没有 PLL 来从 SCLK 生成 MCLK。  数据表中未讨论方框图中引用的 PL、因此它对器件的外部运行并不重要。  

    设计团队在假期外出。  请等待他们的返回。

    此致、
    S·格雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gregg:

    谢谢!

    此致、

    三岳洋平