This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCMD3140EVM-PDK:需要 CE/EU 符合性声明(也称为 EU DoC)

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: PCMD3140EVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1320104/pcmd3140evm-pdk-ce-eu-declaration-of-conformity-aka-eu-doc-required

器件型号:PCMD3140EVM-PDK

您好

请提供此产品的 CE/EU 符合性声明。

该产品带有 CE 标志、但是 T 上未提供 CE/EU 符合性声明。 I 网站。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我将与我们的文档团队联系、并向您提供 DOC。 它也将被修复为进入产品页面。

    谢谢!
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff -好的、我会在有可用时立即听到您的反馈。 如果您能安排预计的完成时间、那会有所帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    当然、只要我有了它、我就会按照您的方式发送它、并将其上传到网站。 我发现 DOC 没有存放在合适的地方、因此我需要重新起草 DOC。 我希望这项工作能在本周的某个时候完成。

    这不是长期解决方案、但在此期间、姐妹 EVM (ADCx120EVM-PDK)的 DOC 将确保符合性、因为 BOM 是相同的。 但是,我明白,如果这不是足够好的法律理由。 我已经让文档团队知道这很紧急。

    谢谢!
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    感谢您分享 ADCx120EVM-PDK 的 EU DOC、但是、您是正确的、最终我们需要针对相关电缆、即 PCMD3140EVM-PDK 的 CE/EU DOC。

    您已指出此工具应在本周结束时可用、因此我们将等待您的更新。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我了解。 我会在我有文档团队的东西后立即通知您。

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我在下面附上了 DOC。

    e2e.ti.com/.../DoC_5F00_EU-RoHS_5F00_PCMD3140EVM_2D00_PDK_5F00_20240207.pdf

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    非常感谢您对此提供的帮助、 这解决了问题。