This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC12:关于器件操作

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC12, TAC5212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1322388/tlv320aic12-about-device-operation

器件型号:TLV320AIC12
主题中讨论的其他器件: TAC5212

大家好、

我想实现以下目标
由于使用了 G.711、因此我需要输入和输出8kHz 采样数据。
但是、如果8kHz 样本保持在输出状态、则量化噪声会增加、因此我希望编解码器将采样率从8kHz 转换为32kHz 或48kHz、并在应用 FIR 滤波器之前执行处理。
(相反、麦克风录音侧应能够进行抽取。)
将 I2S 设置为8kHz 采样数据通信设置、DAC 中的上采样/内插/FIR
应对 ADC 侧进行下采样/抽取。
(单声道规格合适。)

我认为 TLV320AIC12/13/14/15系列会很好、但您会推荐其他器件吗?
此外、我将使用8 Ω 的扬声器。
我希望输出功率约为1W、但此器件列为最大输出功率190mW (AIC12/13/12K OUTP2/OUTP3)。 这是功率限制吗?

此致、