This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2012D2:上电序列

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA2012D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1322032/tpa2012d2-power-on-sequence

器件型号:TPA2012D2

您好!

我有一个有关上电序列的问题。 《TPA2012》杂志。

在我的电路中、对"SDR"、"SCL"引脚施加3.3V 电压、而 PVDD 和 AVDD 为"低电平"。
这对"TPA2012"有害吗

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yana、

    TPA2012D2的该序列应该是可行的;有一个内部下拉电阻器、因此灌电流仍应在控制范围内。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     感谢您的支持。

    此致、