This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4880:噼啪噪声、用于对思考关机引脚进行静音和取消静音

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6138A2, LM4880, NE5532, TPA6139A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1322322/lm4880-pop-noise-to-mute-and-unmute-thought-shutdown-pin

器件型号:LM4880
主题中讨论的其他器件: NE5532TPA6139A2、TPA6138A2

我正在尝试通过连接到10 Ω 耳机的 LM4880实现无噼啪声的电路。 我使用 LM4880的关断引脚进行静音和取消静音、但当此引脚的状态发生变化时、会收到很多弹出消息。

该电路由 DAC、NE5532 (缓冲器)和 LM4880组成。 缓冲器由+/-5V 供电、并通过去耦电容器(C45、C46、C52、C53、C55、 C56)。 LM4880由5V 电源供电、并具有反向单位增益、330uF 输出电容器(CP3和 CP4)和10uF 旁路电容器。


我已经尝试过的操作:
  1. 将 LM4880旁路电容器从10uF 更改为100uF:无巧妙更改
  2. 将缓冲器直流去耦电容器(NE5532)从22uF 更改为1uF:无显著变化
  3. 将 LM4880旁路电容器从10uF 更改为1uF:可以听到明显的变化、只是将输出速度更改为存档 Vdd/2
  4. 从 LM4880中移除2千欧稳定电阻:没有变化
  5. 从静音电路中移除了电容器:没有变化

怎样解决这个问题呢?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rafael、您好!

    您是否锁定了在应用中使用 LM4880的决策?
    也许您可以考虑使用 TPA6138A2/TPA6139A2等新型器件、它们的输出以 GND 为中心、有助于实现输出交流耦合电容器和 POP。

    要在系统上进行调试、我建议 首先 通过将 LM4880的输入短接至 GND 来隔离耳机放大器、您可以在输入交流耦合电容器之前执行此操作、然后检查 不同的元件变化如何影响性能。 通常、爆裂声是由输入端的阻抗不匹配和通过信号路径的电容器的充电/放电引起的。 建议使用低容差元件。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPA6138A2 / TPA6139A2不支持8欧姆负载

    我在输入交流耦合电容和仍然弹出之前将 LM4880的输入端短接至 GND

    还尝试将 LM4880直接连接到 DAC、绕过缓冲器(NE5532)、仍然弹出。

    有什么建议吗?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rafael、您好!

    更改输出耦合电容器的值是否有帮助?
    我刚意识到负载阻抗为10Ω、 我将 检查我们是否可以针对此类情况建议任何替代方案。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师