This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6139A2:上电顺序

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1322492/tpa6139a2-power-on-sequence

器件型号:TPA6139A2

您好!

我有一个有关上电序列的问题。 "TPA6139A2PWR"的说明。

在我的电路中、对"静音"引脚施加3.3V 电压、而 VDD 为"低电平"。

静音引脚容差是否为?
这对"TPA6139A2PWR"是否有害?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yana、

    不推荐在 VDD 上电前启用静音、这可能会增加出现数据表第9.4.2节所述杂音的可能性

    除此之外、此器件规定静音引脚的绝对最大值为 VDD + 0.3V、因此如果 VDD = 0V、这将使器件超出指定条件。
    在这种情况下、有损坏内部二极管的风险。 如果 VDD = 0并通过 MUTE 引脚反向偏置、则 VDD 电源连接通过内部电路进行、如果器件启用且有输入信号、则运行所需的所有电流都将通过该内部电路从 MUTE 流向 VDD。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     感谢您的支持。

    此致、