This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5806MD:请求 EEPROM

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5806M, TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1322037/tas5806md-inquiry-for-eeprom

器件型号:TAS5806MD
主题中讨论的其他器件:TAS5825M、TAS5806M

大家好、TI 支持团队

如果您查看数据表、会发现可以使用 EEPROM 和闪存。

EEPROM IC 也用于 EVKIT。

那么、是否可以像以下方式使用它?

问:是否可以将数据存储在 EEPROM IC 中并通过从 AMP IC 中拖动来使用 EEPROM IC 数据?

谢谢。

此致、

MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MJ 您好、

    在这种器件上操作没有 SPI 接口那么简单、因此您需要主机处理器能够通过 I2C 写入 EEPROM 内容。 对于 TAS5825M、操作会更简单一些、我们在 https://www.ti.com/lit/an/slaa847/slaa847.pdf 上提供了应用手册

    此致、
    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Luis
    您是说仅仅使用主机处理器就可以实现这一点吗?
    我想使用 TAS5806M、您是否有 TAS5806M 应用手册?

    JU-

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ju、您好!

    EEPROM 的用途是什么? 我们并不在 EVM 上使用 EEPROM 做任何事情、所有配置都是使用 PPC3通过 I2C 完成的。  

    此致、
    路易斯