This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3203:逻辑电平

Guru**** 2522900 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1323250/tlv320dac3203-logic-levels

器件型号:TLV320DAC3203

我正在使用 DVDD = 1.8V 和 IOVDD、LDOIN = 3.3V。  对于此设置、假设复位、MCLK、SCL 和 SDA 的最大逻辑电平为3.6V、我是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    是的、信号的数字输入电压电平 限制为 IOVDD + 0.3V。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师