This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2902C:使用 X-tal 谐振器时的 XTI 电平

Guru**** 2644735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1323367/pcm2902c-xti-level-in-case-of-using-x-tal-resonator

器件型号:PCM2902C

您好!

此数据表指定了 XTI 逻辑输入电平= 2.52至3.3V。
但是、我认为该规格是为了使用 XTI 提供的外部时钟。
使用 X-tal 谐振器时、其允许的最大驱动电平通常不是很大。
对于 X-tal 谐振器用例、XTI 驱动电平应该是多少?

此致、

k. 平野市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hirano-San:

    XTI 输入规格仍然有效、但是驱动强度由器件通过 XO 处理。 由于逻辑高电流和电压是10uA 和3.3V 的最大值、只要晶体的额定功率大于33uW、驱动强度就不是问题。

    此致、
    J·麦克弗森