This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIT4096:原理图检查 PLZ

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1322910/dit4096-schematic-check-plz

器件型号:DIT4096

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bradly、这里有一些建议/更正:

    复位 引脚为 低电平有效、我建议使用一个上拉电阻器来提供

    对靠近引脚的所有电源使用去耦电容器(类似于您对 VCC 的做法)

    INT 引脚是漏极开路、因此需要将10k 上拉至 VIO

    此致、

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Arash 感谢我们使用的微型有内置的上拉,所以我应该分享的信息,我们有一个问题,与较新的消费类音频设备兼容性,我们不知道为什么。  我们的设备在启动音频流时有时会播放、而设备不会播放音频流。  您能否为该器件的软件模式提供软件位设置的参考代码。  我们使用 STM micro 代码、但任何参考代码都很有用。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bradley,

    不幸的是 ,我们没有这个旧设备的任何脚本。 我有几个 类似器件的脚本  可以 与您分享。

    e2e.ti.com/.../3652.DIX4192_5F00_script.txt    e2e.ti.com/.../3652.PCM9211_5F00_Init.txt

    兼容性可能是 Windows 或操作系统的问题、我不适合评论可能的原因。  

     如果遇到软件问题、您应该打开一个新帖子; 但请确保标题是描述性的、以便提交给可能会为您提供一些建议的软件团队。

     此致、

    阿拉什