This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2781:最大 蜂鸣发生器发出50毫秒蜂鸣声

Guru**** 2585065 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2781EVM, TAS2781

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1322295/tas2781-max-50-ms-beep-from-beep-generator

器件型号:TAS2781

您好!

我将使用 TAS2781EVM 通过 SDZ 引脚测试 TAS2781的蜂鸣发生器功能。 PC 上没有正在运行的软件、只需施加电源和 SDZ 信号。

如预期的那样、向 SDZ 引脚施加55kHz 和50%占空比会开始产生蜂鸣、但会在50ms 后停止、尽管 PWM 仍处于激活状态。 可以连续发出多声嘟嘟声和突发信号、也可以生成较短的嘟嘟声。 但我不能超过最大值。 长度大约为50ms、这是数据表中预期的情况。

CH1:SDZ 引脚
CH2:OUTP 引脚

请告知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    这是器件的一个限制条件。 切换 SDz 引脚时、蜂鸣声只能为50ms。 我们需要将其添加到数据表中。  

    您也可以从 NC_SCLK 引脚生成任意持续时间的蜂鸣声。 在这个情况下、引脚17将需要连接至1.8V。 模式引脚需要连接到 AVDD。  

    但在此模式下、我认为 I2S 总线不会工作。  

    此致、
    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    感谢您的快速回复。 还可以,不是一个 bug ,但归类为功能:)

    我刚刚使用 NC_SCLK 引脚测试了蜂鸣发生器、现在它可以发出较长的蜂鸣声。

    此致

    斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、  

    您是否还必须将 MODE 引脚连接到 AVDD?

    此致、
    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    是的、当使用 NC_SCK 时、我确实将 Mode 引脚连接到了 AVDD。 当 Mode = GND 时、它不起作用。

    此外、我使用 SDZ 引脚进行了更多的测量。 当我完全配置 TAS2781、然后中断播放时、我会发出长蜂鸣声。 因此、50ms 的限制不是通用的、而是仅在未配置 IC 的情况下适用。 这是很奇怪的、因为我首先将 SDZ 拉低一些毫秒以进入软件关断模式。

    或者 EVM 上存在一些限制。 您能否就蜂鸣发生器的局限性提供更多的技术见解?

    此致、

    斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、  

    感谢您提供的信息、我们将进行一些调查以了解哪个寄存器设置会使蜂鸣声工作超过50ms。 (这是我们的新闻)

    但除此之外、没有其他限制需要注意。  

    此致、
    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    好的、请耐心等待、让我知道结果。

    再需要注意的一点是、当用蜂鸣声中断播放时、不仅设置了寄存器、还应用了 I2S 接口上的时钟。 差异也可能存在。

    此致

    斯特凡