Other Parts Discussed in Thread: TAS5825P, TAS2781
主题中讨论的其他器件:TAS5825P、
您好:)
-
只是想确保是否可以让 TAS2781和 TAS5825P 的 Hybrid-Pro 相互连接、如下所示:
在此应用中、2个 TAS2781和 1个 TAS5825P 共享同一个 I2S LRCLK 和 BCLK、均在1.8V IO 电压下运行。
所有 Hybrid-Pro PWM 输出在开漏 配置中相互直接连接、并 通过一个连接至1.8V 的上拉电阻器(未显示电阻器)。
所有 PWM 输出均设置为16步长192KHz、并将使用 PPC3中建议用于 TAS5825P 的低通滤波器。
-
备用连接配置:
所有3个 Hybrid-Pro PWM 输出均设置为推挽输出、并连接到具有推挽输出的3输入或门、例如 SN74LVC1G332。 然后、此输出将通过 PPC3中建议的适合 TAS5825P 的低通滤波器路由。
-
PPC3 Config:
TAS5825P
TAS2781
-
这是否可能、以及是否有任何需要考虑的特定因素?
谢谢!