This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3140D2:申请音频放大器输出测量程序

Guru**** 2513555 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3140D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1323681/tpa3140d2-request-for-audio-amp-output-measure-procedure

器件型号:TPA3140D2

你好。 我使用 TPA3140D2音频放大器和4 Ω 扬声器。

I 输入测试音调(1KHz、0dBm)并且输出声音可用。

使用示波器测量输出音频信号波形时出现问题。

例如、我施加了一个正弦波、预计在输出端口测量一个放大的正弦波。

然而、输出的是一个正弦波和方波的混合波形。 我认为这只是一个阻抗问题、尝试通过在输出端口和示波器之间安装一个600欧姆变压器来测量它、但结果是相同的。

我想获得一些有关如何测量音频输出的帮助。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Park、您好!

    此器件具有铁氧体磁珠滤波器、而不是 L-C 滤波器、因此您不会看到典型的正弦波输出。

    此致、
    路易斯