This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251EVM:TAS3251

Guru**** 1284590 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255, TAS3251, TAS3251EVM, TPA3255EVM, PCM5242
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1316136/tas3251evm-tas3251

器件型号:TAS3251EVM
主题中讨论的其他器件:TAS3251TPA3255EVM、TPA3255 PCM5242

大家好、我们开发的单声道版本的 TAS 3251通过定位 jamper HIGH (3.3V)引脚14 mode tas3251输入、无法发出声音。
通过 GND 低音箱、它们可以输出声音。
我们加载并校正了注册表、Mono 1.0 PBTL、已通过 EVM 演示板验证。
我做了很多检查,我不确定 tas3251是否在 Mono 工作.
感谢 Eugene

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lazzari

    tas3251evm 可在 PBTL 模式下工作。

    您是否已根据 EVM 用户指南中的表2确认配置基础?

    当输出没有声音时、是否有错误报告指示?

    塔克

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我遵循了此图形寄存器[

    SLASEG6B–2018年5月–2020年6月修订 www.ti.com

    布局示例(续)

    11.2.3并联桥接式负载(PBTL)、后置滤波器

    本节展示了在并联桥接式负载(PBTL)模式下运行、并使用四个电感器在 LC 滤波器之后连接输出布线时的示例布局。 与后置滤波器 PBTL 相比、此布局需要更少的电感器。

    //编程存储器

      { 0x00、0x00 }、

      { 0x7f,0x00 },

      { 0x02,0x11 },

      { 0x01、0x11 },

      { 0x00、0x00 }、

      { 0x00、0x00 }、

      { 0x00、0x00 }、

      { 0x00、0x00 }、

      { 0x03、0x11 },

      { 0x2a,0x00 },

      { 0x25、0x18 },

      { 0x0d,0x10 },

      { 0x02,0x00 },

    //采样率

      { 0x00、0x00 }、

      { 0x7f,0x00 },

      { 0x02,0x80 },

      { 0x00、0x00 }、

      { 0x7f,0x00 },

    //速度03-48k 04-96k

      { 0x22、0x04 },

      { 0x00、0x00 }、

      { 0x7f,0x00 },

      { 0x02,0x00 },

    //系数

      { 0x00、0x00 }、

      {0x7f、0x8c}、

      {0x00、0x1E}、

      { 0x1c、0x00 }、

      { 0x1d,0x00 },

      { 0x1E,0x00 },

      { 0x1f,0x00 },

      { 0x28、0x00 }、

      { 0x29、0x00 },

      { 0x2a,0x00 },

      { 0x2b,0x00 },

      {0x34、0x00}、

      {0x35、0x00}、

      { 0x36、0x00 }、

      { 0x37、0x00 }、

      {0x40、0x00}、

      { 0x41、0x00 }、

      { 0x42、0x00 }、

      { 0x43、0x00 },

      {0x00、0x1f}、

      { 0x24、0x00 }、

      { 0x25、0x20 },

      { 0x26、0xc4 },

      { 0x27、0x9C },

      {0x30、0x7f}、

      { 0x31、0xff },

      { 0x32、0xff },

      {0x33、0xff}、

      { 0x00、0x00 }、

      {0x7f、0x8c}、

      { 0x00、0x13 }、

      {0x30、0x7f}、

      { 0x31、0xff },

      { 0x32、0xff },

      {0x33、0xff}、

      {0x34、0x00}、

      {0x35、0x00}、

      { 0x36、0x00 }、

      { 0x37、0x00 }、

      { 0x38、0x00 }、

      { 0x39、0x00 }、

      { 0x3a,0x00 },

      { 0x3b、0x00 },

      { 0x3c、0x00 }、

      { 0x3D、0x00 }、

      {0x3E、0x00}、

      { 0x3f,0x00 },

      {0x40、0x00}、

      { 0x41、0x00 }、

      { 0x42、0x00 }、

      { 0x43、0x00 },

      { 0x00、0x00 }、

      {0x7f、0x8c}、

      { 0x00、0x13 }、

      { 0x58、0x63 },

      { 0x59, 0xf3 },

      { 0x5a、0x42 },

      { 0x5b、0x42 },

      { 0x5c,0x9C },

      { 0x5d、0x0c },

      { 0x5e、0xBD }、

      { 0x5f,0xbe },

      { 0x60、0x63 },

      { 0x61,0xF3 },

      { 0x62、0x42 },

      { 0x63、0x42 },

      {0x64、0x62}、

      { 0x65、0x37 },

      { 0x66、0xc5 },

      { 0x67、0x4f },

      { 0x68,0xb4 },

      { 0x69、0xa2 }、

      { 0x6a、0x81 },

      { 0x6b、0x92 },

      { 0x00、0x00 }、

      {0x7f、0x8c}、

      { 0x00、0x14 },

      {0x08、0x7E}、

      { 0x09,0x57 },

      {0x0a、0x3c}、

      {0x0B、0x88}、

      { 0x0c、0x81 },

      { 0x0d、0xa8 }、

      { 0x0E、0xc3 }、

      { 0x0F,0x78 },

      { 0x10、0x7E },

      { 0x11、0x57 },

      {0x12、0x3c}、

      { 0x13、0x88 },

      { 0x14、0x7E },

      { 0x15、0x55 },

      { 0x16、0xd9 },

      { 0x17、0xd6 },

      {0x18、0x83}、

      { 0x19、0x4e },

      { 0x1a、0xc1 }、

      { 0x1b、0x8d }、

      { 0x00、0x00 }、

      {0x7f、0x8c}、

      { 0x00、0x14 },

      { 0x1c、0x01 },

      { 0x1d,0xbb },

      { 0x1E,0x7c },

      { 0x1f,0xf4 },

      { 0x20、0x01 },

      {0x21、0xbb}、

      { 0x22、0x7c },

      { 0x23、0xf4 },

      { 0x24、0x01 },

      {0x25、0xbb}、

      { 0x26、0x7c },

      { 0x27、0xf4 },

      { 0x28、0x62 },

      { 0x29、0x37 },

      { 0x2a,0xc5 },

      { 0x2b、0x4f }、

      { 0x2C、0xb4 }、

      { 0x2D、0xa2 }、

      { 0x2e,0x81 },

      { 0x2F,0x92 },

      { 0x00、0x00 }、

      {0x7f、0x8c}、

      { 0x00、0x16 },

      { 0x1c、0x7f }、

      { 0x1d、0xff },

      { 0x1E,0xff },

      {0x1f、0xff}、

      { 0x20、0x00 }、

      { 0x21、0x00 },

      { 0x22、0x00 }、

      { 0x23、0x00 }、

      { 0x24、0x00 }、

      {0x25、0x00}、

      { 0x26、0x00 }、

      { 0x27、0x00 }、

      { 0x28、0x00 }、

      { 0x29、0x00 },

      { 0x2a,0x00 },

      { 0x2b,0x00 },

      { 0x2C、0x00 }、

      { 0x2D、0x00 }、

      { 0x2e,0x00 },

      { 0x2F,0x00 },

      { 0x00、0x00 }、

      {0x7f、0x8c}、

      { 0x00、0x16 },

      {0x30、0x7f}、

      { 0x31、0xff },

      { 0x32、0xff },

      {0x33、0xff}、

      {0x34、0x00}、

      {0x35、0x00}、

      { 0x36、0x00 }、

      { 0x37、0x00 }、

      { 0x38、0x00 }、

      { 0x39、0x00 }、

      { 0x3a,0x00 },

      { 0x3b、0x00 },

      { 0x3c、0x00 }、

      { 0x3D、0x00 }、

      {0x3E、0x00}、

      { 0x3f,0x00 },

      {0x40、0x00}、

      { 0x41、0x00 }、

      { 0x42、0x00 }、

      { 0x43、0x00 },

      { 0x00、0x00 }、

      {0x7f、0x8c}、

      { 0x00、0x16 },

      {0x44、0x7f}、

      { 0x45、0xff },

      {0x46、0xff}、

      { 0x47、0xff },

      { 0x48、0x00 }、

      { 0x49、0x00 }、

      { 0x4a、0x00 }、

      { 0x4b、0x00 }、

      { 0x4c、0x00 }、

      { 0x4d,0x00 },

      { 0x4e,0x00 },

      { 0x4f,0x00 },

      { 0x50、0x00 }、

      { 0x51、0x00 }、

      { 0x52、0x00 }、

      { 0x53、0x00 },

      { 0x54、0x00 },

      { 0x55、0x00 }、

      { 0x56、0x00 }、

      { 0x57、0x00 },

      { 0x00、0x00 }、

      {0x7f、0x8c}、

      { 0x00、0x16 },

      {0x58、0x7f}、

      { 0x59、0xff },

      { 0x5a, 0xff },

      { 0x5b、0xff },

      { 0x5c,0x00 },

      { 0x5d,0x00 },

      {0x5e、0x00}、

      { 0x5f,0x00 },

      {0x60、0x00}、

      { 0x61、0x00 }、

      { 0x62、0x00 }、

      { 0x63、0x00 }、

      {0x64、0x00}、

      { 0x65,0x00 },

      { 0x66、0x00 }、

      { 0x67、0x00 },

      { 0x68、0x00 }、

      { 0x69、0x00 }、

      { 0x6a、0x00 }、

      { 0x6b、0x00 }、

      { 0x00、0x00 }、

      {0x7f、0x8c}、

      { 0x00、0x16 },

      {0x6c、0x7f}、

      { 0x6d、0xff },

      { 0x6e,0xff },

      { 0x6f、0xff },

      { 0x70,0x00 },

      { 0x71、0x00 }、

      { 0x72、0x00 },

      { 0x73、0x00 },

      { 0x74、0x00 },

      { 0x75、0x00 }、

      {0x76、0x00}、

      { 0x77、0x00 }、

      {0x78、0x00}、

      {0x79、0x00}、

      { 0x7a、0x00 }、

      { 0x7B、0x00 }、

      { 0x7c、0x00 }、

      { 0x7d,0x00 },

      { 0x7E,0x00 },

      { 0x7f,0x00 },

      { 0x00、0x00 }、

      {0x7f、0x8c}、

      { 0x00、0x17 },

      {0x08、0x7f}、

      {0x09、0xff}、

      {0x0a、0xff}、

      {0x0B、0xff}、

      { 0x0c、0x00 }、

      { 0x0d,0x00 },

      { 0x0E、0x00 }、

      { 0x0F,0x00 },

      { 0x10、0x00 }、

      { 0x11、0x00 }、

      { 0x12、0x00 }、

      { 0x13、0x00 }、

      { 0x14、0x00 }、

      { 0x15,0x00 },

      { 0x16、0x00 }、

      { 0x17、0x00 },

      {0x18、0x00}、

      { 0x19、0x00 }、

      { 0x1a、0x00 }、

      { 0x1b、0x00 }、

      { 0x00、0x00 }、

      {0x7f、0x8c}、

      { 0x00、0x17 },

      { 0x1c、0x7f }、

      { 0x1d、0xff },

      { 0x1E,0xff },

      {0x1f、0xff}、

      { 0x20、0x00 }、

      { 0x21、0x00 },

      { 0x22、0x00 }、

      { 0x23、0x00 }、

      { 0x24、0x00 }、

      {0x25、0x00}、

      { 0x26、0x00 }、

      { 0x27、0x00 }、

      { 0x28、0x00 }、

      { 0x29、0x00 },

      { 0x2a,0x00 },

      { 0x2b,0x00 },

      { 0x2C、0x00 }、

      { 0x2D、0x00 }、

      { 0x2e,0x00 },

      { 0x2F,0x00 },

      { 0x00、0x00 }、

      {0x7f、0x8c}、

      { 0x00、0x17 },

      {0x30、0x7f}、

      { 0x31、0xff },

      { 0x32、0xff },

      {0x33、0xff}、

      {0x34、0x00}、

      {0x35、0x00}、

      { 0x36、0x00 }、

      { 0x37、0x00 }、

      { 0x38、0x00 }、

      { 0x39、0x00 }、

      { 0x3a,0x00 },

      { 0x3b、0x00 },

      { 0x3c、0x00 }、

      { 0x3D、0x00 }、

      {0x3E、0x00}、

      { 0x3f,0x00 },

      {0x40、0x00}、

      { 0x41、0x00 }、

      { 0x42、0x00 }、

      { 0x43、0x00 },

      { 0x00、0x00 }、

      {0x7f、0x8c}、

      { 0x00、0x17 },

      {0x44、0x7f}、

      { 0x45、0xff },

      {0x46、0xff}、

      { 0x47、0xff },

      { 0x48、0x00 }、

      { 0x49、0x00 }、

      { 0x4a、0x00 }、

      { 0x4b、0x00 }、

      { 0x4c、0x00 }、

      { 0x4d,0x00 },

      { 0x4e,0x00 },

      { 0x4f,0x00 },

      { 0x50、0x00 }、

      { 0x51、0x00 }、

      { 0x52、0x00 }、

      { 0x53、0x00 },

      { 0x54、0x00 },

      { 0x55、0x00 }、

      { 0x56、0x00 }、

      { 0x57、0x00 },

      { 0x00、0x00 }、

      {0x7f、0x8c}、

      { 0x00、0x17 },

      {0x58、0x7f}、

      { 0x59、0xff },

      { 0x5a, 0xff },

      { 0x5b、0xff },

      { 0x5c,0x00 },

      { 0x5d,0x00 },

      {0x5e、0x00}、

      { 0x5f,0x00 },

      {0x60、0x00}、

      { 0x61、0x00 }、

      { 0x62、0x00 }、

      { 0x63、0x00 }、

      {0x64、0x00}、

      { 0x65,0x00 },

      { 0x66、0x00 }、

      { 0x67、0x00 },

      { 0x68、0x00 }、

      { 0x69、0x00 }、

      { 0x6a、0x00 }、

      { 0x6b、0x00 }、

      { 0x00、0x00 }、

      {0x7f、0x8c}、

      { 0x00、0x17 },

      {0x6c、0x7f}、

      { 0x6d、0xff },

      { 0x6e,0xff },

      { 0x6f、0xff },

      { 0x70,0x00 },

      { 0x71、0x00 }、

      { 0x72、0x00 },

      { 0x73、0x00 },

      { 0x74、0x00 },

      { 0x75、0x00 }、

      {0x76、0x00}、

      { 0x77、0x00 }、

      {0x78、0x00}、

      {0x79、0x00}、

      { 0x7a、0x00 }、

      { 0x7B、0x00 }、

      { 0x7c、0x00 }、

      { 0x7d,0x00 },

      { 0x7E,0x00 },

      { 0x7f,0x00 },

      { 0x00、0x00 }、

      {0x7f、0x8c}、

      {0x00、0x18}、

      {0x08、0x08}、

      {0x09、0x00}、

      { 0x0a,0x00 },

      {0x0B、0x00}、

      { 0x0c、0x00 }、

      { 0x0d,0x00 },

      { 0x0E、0x00 }、

      { 0x0F,0x00 },

      { 0x10、0x00 }、

      { 0x11、0x00 }、

      { 0x12、0x00 }、

      { 0x13、0x00 }、

      { 0x14、0x00 }、

      { 0x15,0x00 },

      { 0x16、0x00 }、

      { 0x17、0x00 },

      {0x18、0x00}、

      { 0x19、0x00 }、

      { 0x1a、0x00 }、

      { 0x1b、0x00 }、

      { 0x00、0x00 }、

      {0x7f、0x8c}、

      {0x00、0x18}、

      {0x58、0x7f}、

      { 0x59、0xff },

      { 0x5a, 0xff },

      { 0x5b、0xff },

      { 0x5c,0x00 },

      { 0x5d,0x00 },

      {0x5e、0x00}、

      { 0x5f,0x00 },

      {0x60、0x00}、

      { 0x61、0x00 }、

      { 0x62、0x00 }、

      { 0x63、0x00 }、

      {0x64、0x00}、

      { 0x65,0x00 },

      { 0x66、0x00 }、

      { 0x67、0x00 },

      { 0x68、0x00 }、

      { 0x69、0x00 }、

      { 0x6a、0x00 }、

      { 0x6b、0x00 }、

      { 0x00、0x00 }、

      {0x7f、0x8c}、

      {0x00、0x18}、

      {0x6c、0x7f}、

      { 0x6d、0xff },

      { 0x6e,0xff },

      { 0x6f、0xff },

      { 0x70,0x00 },

      { 0x71、0x00 }、

      { 0x72、0x00 },

      { 0x73、0x00 },

      { 0x74、0x00 },

      { 0x75、0x00 }、

      {0x76、0x00}、

      { 0x77、0x00 }、

      {0x78、0x00}、

      {0x79、0x00}、

      { 0x7a、0x00 }、

      { 0x7B、0x00 }、

      { 0x7c、0x00 }、

      { 0x7d,0x00 },

      { 0x7E,0x00 },

      { 0x7f,0x00 },

      { 0x00、0x00 }、

      {0x7f、0x8c}、

      { 0x00、0x19 },

      {0x08、0x7f}、

      {0x09、0xff}、

      {0x0a、0xff}、

      {0x0B、0xff}、

      { 0x0c、0x00 }、

      { 0x0d,0x00 },

      { 0x0E、0x00 }、

      { 0x0F,0x00 },

      { 0x10、0x00 }、

      { 0x11、0x00 }、

      { 0x12、0x00 }、

      { 0x13、0x00 }、

      { 0x14、0x00 }、

      { 0x15,0x00 },

      { 0x16、0x00 }、

      { 0x17、0x00 },

      {0x18、0x00}、

      { 0x19、0x00 }、

      { 0x1a、0x00 }、

      { 0x1b、0x00 }、

      { 0x00、0x00 }、

      {0x7f、0x8c}、

      { 0x00、0x19 },

      { 0x1c、0x7f }、

      { 0x1d、0xff },

      { 0x1E,0xff },

      {0x1f、0xff}、

      { 0x20、0x00 }、

      { 0x21、0x00 },

      { 0x22、0x00 }、

      { 0x23、0x00 }、

      { 0x24、0x00 }、

      {0x25、0x00}、

      { 0x26、0x00 }、

      { 0x27、0x00 }、

      { 0x28、0x00 }、

      { 0x29、0x00 },

      { 0x2a,0x00 },

      { 0x2b,0x00 },

      { 0x2C、0x00 }、

      { 0x2D、0x00 }、

      { 0x2e,0x00 },

      { 0x2F,0x00 },

      { 0x00、0x00 }、

      {0x7f、0x8c}、

      { 0x00、0x19 },

      {0x30、0x7f}、

      { 0x31、0xff },

      { 0x32、0xff },

      {0x33、0xff}、

      {0x34、0x00}、

      {0x35、0x00}、

      { 0x36、0x00 }、

      { 0x37、0x00 }、

      { 0x38、0x00 }、

      { 0x39、0x00 }、

      { 0x3a,0x00 },

      { 0x3b、0x00 },

      { 0x3c、0x00 }、

      { 0x3D、0x00 }、

      {0x3E、0x00}、

      { 0x3f,0x00 },

      {0x40、0x00}、

      { 0x41、0x00 }、

      { 0x42、0x00 }、

      { 0x43、0x00 },

      { 0x00、0x00 }、

      {0x7f、0x8c}、

      { 0x00、0x19 },

      {0x44、0x7f}、

      { 0x45、0xff },

      {0x46、0xff}、

      { 0x47、0xff },

      { 0x48、0x00 }、

      { 0x49、0x00 }、

      { 0x4a、0x00 }、

      { 0x4b、0x00 }、

      { 0x4c、0x00 }、

      { 0x4d,0x00 },

      { 0x4e,0x00 },

      { 0x4f,0x00 },

      { 0x50、0x00 }、

      { 0x51、0x00 }、

      { 0x52、0x00 }、

      { 0x53、0x00 },

      { 0x54、0x00 },

      { 0x55、0x00 }、

      { 0x56、0x00 }、

      { 0x57、0x00 },

      { 0x00、0x00 }、

      {0x7f、0x8c}、

      { 0x00、0x19 },

      {0x58、0x7f}、

      { 0x59、0xff },

      { 0x5a, 0xff },

      { 0x5b、0xff },

      { 0x5c,0x00 },

      { 0x5d,0x00 },

      {0x5e、0x00}、

      { 0x5f,0x00 },

      {0x60、0x00}、

      { 0x61、0x00 }、

      { 0x62、0x00 }、

      { 0x63、0x00 }、

      {0x64、0x00}、

      { 0x65,0x00 },

      { 0x66、0x00 }、

      { 0x67、0x00 },

      { 0x68、0x00 }、

      { 0x69、0x00 }、

      { 0x6a、0x00 }、

      { 0x6b、0x00 }、

      { 0x00、0x00 }、

      {0x7f、0x8c}、

      { 0x00、0x19 },

      {0x6c、0x7f}、

      { 0x6d、0xff },

      { 0x6e,0xff },

      { 0x6f、0xff },

      { 0x70,0x00 },

      { 0x71、0x00 }、

      { 0x72、0x00 },

      { 0x73、0x00 },

      { 0x74、0x00 },

      { 0x75、0x00 }、

      {0x76、0x00}、

      { 0x77、0x00 }、

      {0x78、0x00}、

      {0x79、0x00}、

      { 0x7a、0x00 }、

      { 0x7B、0x00 }、

      { 0x7c、0x00 }、

      { 0x7d,0x00 },

      { 0x7E,0x00 },

      { 0x7f,0x00 },

      { 0x00、0x00 }、

      {0x7f、0x8c}、

      { 0x00、0x1a }、

      {0x08、0x7f}、

      {0x09、0xff}、

      {0x0a、0xff}、

      {0x0B、0xff}、

      { 0x0c、0x00 }、

      { 0x0d,0x00 },

      { 0x0E、0x00 }、

      { 0x0F,0x00 },

      { 0x10、0x00 }、

      { 0x11、0x00 }、

      { 0x12、0x00 }、

      { 0x13、0x00 }、

      { 0x14、0x00 }、

      { 0x15,0x00 },

      { 0x16、0x00 }、

      { 0x17、0x00 },

      {0x18、0x00}、

      { 0x19、0x00 }、

      { 0x1a、0x00 }、

      { 0x1b、0x00 }、

      { 0x00、0x00 }、

      {0x7f、0x8c}、

      { 0x00、0x1a }、

      { 0x1c、0x7f }、

      { 0x1d、0xff },

      { 0x1E,0xff },

      {0x1f、0xff}、

      { 0x20、0x00 }、

      { 0x21、0x00 },

      { 0x22、0x00 }、

      { 0x23、0x00 }、

      { 0x24、0x00 }、

      {0x25、0x00}、

      { 0x26、0x00 }、

      { 0x27、0x00 }、

      { 0x28、0x00 }、

      { 0x29、0x00 },

      { 0x2a,0x00 },

      { 0x2b,0x00 },

      { 0x2C、0x00 }、

      { 0x2D、0x00 }、

      { 0x2e,0x00 },

      { 0x2F,0x00 },

      { 0x00、0x00 }、

      {0x7f、0x8c}、

      { 0x00、0x1a }、

      {0x30、0x7f}、

      { 0x31、0xff },

      { 0x32、0xff },

      {0x33、0xff}、

      {0x34、0x00}、

      {0x35、0x00}、

      { 0x36、0x00 }、

      { 0x37、0x00 }、

      { 0x38、0x00 }、

      { 0x39、0x00 }、

      { 0x3a,0x00 },

      { 0x3b、0x00 },

      { 0x3c、0x00 }、

      { 0x3D、0x00 }、

      {0x3E、0x00}、

      { 0x3f,0x00 },

      {0x40、0x00}、

      { 0x41、0x00 }、

      { 0x42、0x00 }、

      { 0x43、0x00 },

      { 0x00、0x00 }、

      {0x7f、0x8c}、

      { 0x00、0x1a }、

      { 0x44、0x08 },

      { 0x45、0x00 }、

      {0x46、0x00}、

      { 0x47、0x00 }、

      { 0x48、0x00 }、

      { 0x49、0x00 }、

      { 0x4a、0x00 }、

      { 0x4b、0x00 }、

      { 0x4c、0x00 }、

      { 0x4d,0x00 },

      { 0x4e,0x00 },

      { 0x4f,0x00 },

      { 0x50、0x00 }、

      { 0x51、0x00 }、

      { 0x52、0x00 }、

      { 0x53、0x00 },

      { 0x54、0x00 },

      { 0x55、0x00 }、

      { 0x56、0x00 }、

      { 0x57、0x00 },

      { 0x00、0x00 }、

      {0x7f、0x8c}、

      { 0x00、0x1a }、

      { 0x58,0x00 },

      { 0x59、0x71 },

      { 0x5a、0x94 },

      { 0x5b、0x9a },

      { 0x00、0x00 }、

      {0x7f、0x8c}、

      { 0x00、0x1a }、

      { 0x6c、0x00 }、

      { 0x6d,0x03 },

      { 0x6e,0x69 },

      { 0x6f、0xc5 },

      { 0x70,0x00 },

      { 0x71、0x01 },

      {0x72、0x5d}、

      { 0x73、0x85 },

      { 0x74、0x00 },

      { 0x75、0x01 },

      { 0x76,0xb4 },

      { 0x77、0xe5 },

      {0x78、0x00}、

      {0x79、0x00}、

      { 0x7a、0x00 }、

      { 0x7B、0x00 }、

      { 0x7c、0x00 }、

      { 0x7d,0x00 },

      { 0x7E,0x00 },

      { 0x7f,0x00 },

      { 0x00、0x00 }、

      {0x7f、0x8c}、

      { 0x00、0x1b }、

      {0x08、0x00}、

      {0x09、0x00}、

      { 0x0a,0x00 },

      {0x0B、0x00}、

      { 0x0c、0xf9 }、

      {0x0d、0xda}、

      { 0x0E,0xbc },

      { 0x0F,0x21 },

      {0x10、0xFC}、

      { 0x11、0x58 },

      { 0x12、0x8b },

      {0x13、0x89}、

      { 0x14、0x00 }、

      { 0x15,0x00 },

      { 0x16、0x00 }、

      { 0x17、0x00 },

      {0x18、0x00}、

      { 0x19、0x00 }、

      { 0x1a、0x00 }、

      { 0x1b、0x00 }、

      { 0x00、0x00 }、

      {0x7f、0x8c}、

      { 0x00、0x1b }、

      { 0x1c、0x00 }、

      { 0x1d,0x03 },

      { 0x1E,0x69 },

      { 0x1f,0xc5 },

      { 0x20、0x00 }、

      { 0x21、0x01 },

      { 0x22、0x5d },

      { 0x23、0x85 },

      { 0x24、0x00 }、

      { 0x25、0x01 },

      { 0x26,0xb4 },

      { 0x27、0xe5 },

      { 0x28、0x00 }、

      { 0x29、0x00 },

      { 0x2a,0x00 },

      { 0x2b,0x00 },

      { 0x2C、0x00 }、

      { 0x2D、0x00 }、

      { 0x2e,0x00 },

      { 0x2F,0x00 },

      { 0x30、0x00 }、

      { 0x31、0x00 }、

      { 0x32、0x00 }、

      {0x33、0x00}、

      { 0x34、0xf9 },

      {0x35、0xda}、

      { 0x36,0xbc },

      { 0x37、0x21 },

      { 0x38、0xFC }、

      {0x39、0x58}、

      {0x3a、0x8b}、

      { 0x3b、0x89 },

      { 0x3c、0x00 }、

      { 0x3D、0x00 }、

      {0x3E、0x00}、

      { 0x3f,0x00 },

      {0x40、0x00}、

      { 0x41、0x00 }、

      { 0x42、0x00 }、

      { 0x43、0x00 },

      { 0x00、0x00 }、

      {0x7f、0x8c}、

      { 0x00、0x1b }、

      { 0x44、0x00 }、

      { 0x45,0x03 },

      {0x46、0x69}、

      { 0x47、0xc5 },

      { 0x48、0x00 }、

      { 0x49、0x01 },

      {0x4a、0x5d}、

      { 0x4b、0x85 },

      { 0x4c、0x00 }、

      { 0x4d,0x01 },

      { 0x4e,0xb4 },

      { 0x4f,0xe5 },

      { 0x50、0x00 }、

      { 0x51、0x00 }、

      { 0x52、0x00 }、

      { 0x53、0x00 },

      { 0x54、0x00 },

      { 0x55、0x00 }、

      { 0x56、0x00 }、

      { 0x57、0x00 },

      { 0x58,0x00 },

      { 0x59、0x00 }、

      { 0x5a、0x00 }、

      { 0x5b、0x00 }、

      { 0x5c,0xf9 },

      {0x5d、0xda}、

      { 0x5e、0xbc }、

      { 0x5f,0x21 },

      {0x60、0xFC}、

      { 0x61、0x58 },

      { 0x62、0x8b },

      {0x63、0x89}、

      {0x64、0x00}、

      { 0x65,0x00 },

      { 0x66、0x00 }、

      { 0x67、0x00 },

      { 0x68、0x00 }、

      { 0x69、0x00 }、

      { 0x6a、0x00 }、

      { 0x6b、0x00 }、

      { 0x00、0x00 }、

      {0x7f、0x8c}、

      {0x00、0x1d}、

      { 0x2C、0x00 }、

      { 0x2D、0x80 },

      { 0x2e,0x00 },

      { 0x2F,0x00 },

      { 0x00、0x00 }、

      {0x7f、0x8c}、

      {0x00、0x1d}、

      { 0x34、0x40 },

      {0x35、0x00}、

      { 0x36、0x00 }、

      { 0x37、0x00 }、

      { 0x00、0x00 }、

      {0x7f、0x8c}、

      {0x00、0x1d}、

      { 0x38、0x40 },

      { 0x39、0x00 }、

      { 0x3a,0x00 },

      { 0x3b、0x00 },

      { 0x00、0x00 }、

      {0x7f、0x8c}、

      {0x00、0x1d}、

      {0x40、0x00}、

      { 0x41、0x80 },

      { 0x42、0x00 }、

      { 0x43、0x00 },

      { 0x00、0x00 }、

      {0x7f、0x8c}、

      {0x00、0x1d}、

      { 0x44、0x00 }、

      { 0x45、0x00 }、

      {0x46、0x00}、

      { 0x47、0x00 }、

      { 0x00、0x00 }、

      {0x7f、0x8c}、

      {0x00、0x1d}、

      { 0x48、0x00 }、

      { 0x49、0x00 }、

      { 0x4a、0x00 }、

      { 0x4b、0x00 }、

      { 0x00、0x00 }、

      {0x7f、0x8c}、

      {0x00、0x1d}、

      { 0x5c,0x00 },

      { 0x5d,0x40 },

      { 0x5e、0x26 },

      { 0x5f,0xe7 },

      { 0x00、0x00 }、

      {0x7f、0x8c}、

      {0x00、0x1d}、

      {0x60、0x00}、

      { 0x61、0x40 },

      { 0x62、0x26 },

      { 0x63、0xe7 },

      { 0x00、0x00 }、

      {0x7f、0x8c}、

      {0x00、0x1d}、

      {0x64、0x00}、

      { 0x65,0x00 },

      { 0x66、0x00 }、

      { 0x67、0x00 },

      { 0x00、0x00 }、

      {0x7f、0x8c}、

      {0x00、0x1d}、

      { 0x68、0x00 }、

      { 0x69、0x00 }、

      { 0x6a、0x00 }、

      { 0x6b、0x00 }、

      { 0x00、0x00 }、

      {0x7f、0x8c}、

      {0x00、0x1E}、

      { 0x14、0x00 }、

      { 0x15、0x80 },

      { 0x16、0x00 }、

      { 0x17、0x00 },

      { 0x00、0x00 }、

      {0x7f、0x8c}、

      {0x00、0x1E}、

      {0x18、0x00}、

      { 0x19、0x00 }、

      { 0x1a、0x00 }、

      { 0x1b、0x00 }、

      { 0x00、0x00 }、

      {0x7f、0x8c}、

      {0x00、0x1E}、

      { 0x1c、0x00 }、

      { 0x1d,0x00 },

      { 0x1E,0x00 },

      { 0x1f,0x00 },

      { 0x00、0x00 }、

      {0x7f、0x8c}、

      {0x00、0x1E}、

      { 0x20、0x00 }、

      { 0x21、0x00 },

      { 0x22、0x00 }、

      { 0x23、0x00 }、

      { 0x00、0x00 }、

      {0x7f、0x8c}、

      {0x00、0x1E}、

      { 0x24、0x00 }、

      {0x25、0x00}、

      { 0x26、0x00 }、

      { 0x27、0x00 }、

      { 0x00、0x00 }、

      {0x7f、0x8c}、

      {0x00、0x1E}、

      { 0x28、0x00 }、

      { 0x29、0x00 },

      { 0x2a,0x00 },

      { 0x2b,0x00 },

      { 0x00、0x00 }、

      {0x7f、0x8c}、

      {0x00、0x1E}、

      { 0x2C、0x00 }、

      { 0x2D、0x80 },

      { 0x2e,0x00 },

      { 0x2F,0x00 },

      { 0x00、0x00 }、

      {0x7f、0x8c}、

      {0x00、0x1E}、

      { 0x30、0x00 }、

      { 0x31、0x00 }、

      { 0x32、0x00 }、

      {0x33、0x00}、

      { 0x00、0x00 }、

      {0x7f、0x8c}、

      {0x00、0x1E}、

      {0x34、0x00}、

      {0x35、0x00}、

      { 0x36、0x00 }、

      { 0x37、0x00 }、

      { 0x00、0x00 }、

      {0x7f、0x8c}、

      {0x00、0x1E}、

      { 0x38、0x00 }、

      { 0x39、0x00 }、

      { 0x3a,0x00 },

      { 0x3b、0x00 },

      { 0x00、0x00 }、

      {0x7f、0x8c}、

      {0x00、0x1E}、

      { 0x3c、0x00 }、

      { 0x3D、0x00 }、

      {0x3E、0x00}、

      { 0x3f,0x00 },

      { 0x00、0x00 }、

      {0x7f、0x8c}、

      {0x00、0x1E}、

      {0x40、0x00}、

      { 0x41、0x00 }、

      { 0x42、0x00 }、

      { 0x43、0x00 },

      { 0x00、0x00 }、

      {0x7f、0x8c}、

      {0x00、0x1E}、

      { 0x44、0x00 }、

      { 0x45、0x80 },

      {0x46、0x00}、

      { 0x47、0x00 }、

      { 0x00、0x00 }、

      {0x7f、0x8c}、

      {0x00、0x1E}、

      { 0x48、0x00 }、

      { 0x49、0x80 },

      { 0x4a、0x00 }、

      { 0x4b、0x00 }、

      { 0x00、0x00 }、

      {0x7f、0x8c}、

      {0x00、0x1f}、

      { 0x14、0x00 }、

      {0x15、0xce}、

      { 0x16、0xc0 },

      { 0x17、0x8a },

      { 0x00、0x00 }、

      {0x7f、0x8c}、

      {0x00、0x1f}、

      {0x18、0x05}、

      {0x19、0x1F}、

      { 0x1a、0x97 }、

      { 0x1b、0x37 },

      { 0x00、0x00 }、

      {0x7f、0x8c}、

      {0x00、0x1f}、

      { 0x1c、0x00 }、

      { 0x1d,0x01 },

      { 0x1E,0xb4 },

      { 0x1f,0xe8 },

      { 0x00、0x00 }、

      {0x7f、0x8c}、

      {0x00、0x1f}、

      { 0x20、0x40 },

      { 0x21、0x00 },

      { 0x22、0x00 }、

      { 0x23、0x00 }、

      { 0x00、0x00 }、

      {0x7f、0x8c}、

      {0x00、0x1f}、

      { 0x28、0x7a },

      { 0x29、0xe0 },

      { 0x2a,0x68 },

      { 0x2b,0xc9 },

      { 0x00、0x00 }、

      {0x7f、0x8c}、

      {0x00、0x1f}、

      { 0x2C、0x00 }、

      { 0x2D、0x00 }、

      { 0x2e、0x2b }、

      { 0x2F,0xb1 },

    //交换命令

      { 0x00、0x00 }、

      {0x7f、0x8c}、

      { 0x00、0x23 }、

      { 0x14、0x00 }、

      { 0x15,0x00 },

      { 0x16、0x00 }、

      { 0x17、0x01 },

    //寄存器调优

      { 0x00、0x00 }、

      { 0x7f,0x00 },

      { 0x00、0x00 }、

      {0x07、0x00}、

      {0x08、0x20}、

      { 0x55、0x07 },

      { 0x00、0x00 }、

      { 0x7f,0x00 },

      { 0x00、0x00 }、

      { 0x3D、0x30 },

      { 0x3e, 0x30 },

      { 0x00、0x00 }、

      { 0x7f,0x00 },

      { 0x00、0x01 }、

      { 0x02,0x00 },

    //取消设备静音

      { 0x00、0x00 }、

      { 0x7f,0x00 },

      { 0x03、0x00 }、

      { 0x2a,0x11 },

    };

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Lazzari

    似乎您是 通过 ppc3生成的具有音频处理(Standard (1.0 48K))的配置文件?

    是否有错误报告显示可能会出现哪种错误的迹象?

    此外,你可以分享你的 sch,也 pvdd ,扬声器功率,负载电阻你使用?

    此外、您使用的 I2S 时钟是什么?

    塔克

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否好像使用 ppc3的音频处理(标准版(1.0 48K))生成了配置文件?

    是(1.0 96K)

    错误报告是否显示可能出现哪种错误的任何迹象?
    模式为高电平时无错误、但不起作用
    模式为低电平时出现故障、但听起来有

    此外,你可以分享你的 sch,也 pvdd,幂

    您使用的负载电阻器是什么?
    4枚霍姆斯

    此外、您使用的 I2S 时钟是什么?
    来自 SRC 43921

    格雷西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    执行复位操作将删除错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的真实问题和

    TAS3251采用单声道工作、如所附的图表
    无论 MODE 位置如何?
    从您的8.2功能方框图
    看起来不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,拉扎里

    也许我还没有清楚地回答您的问题。

    tas3251 可 在单声道模式下与您配合使用附加的图。

    模式位置的意思是、即使您在引脚14上没有选择单声道模式、您所附的图124也可以正常工作?

    奇怪的是、您是否测试了 MODE 引脚、当更改模式时它真的变为高电平或低电平?

    塔克

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jesse

    仅在低电平模式下有效

    塔克

    尤金尼奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    3251仅在引脚14为 GND 时响起
    引脚14为3.3V 时静音

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lazzari

    您在 TI EVM 板上见过相同的东西吗?

    基本上、不管使用后置滤波器 PBTL 还是预滤波器 PBTL、 当选择 PBTL 模式时、它都应该起作用。

    我将与我们的 EVM 板确认这一点。

    塔克

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:使用 EVM 模块、听起来不管您是使用 MODE 引脚、
    这是一个异常吗?
    我制作的 PCB 符合随附的后滤波器图。

    塔克

    尤金尼奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,拉扎里

    您是说 EVM 没有问题吗?

    基本上、附加的后置滤波器或前置滤波器应该与模式选择无关。

    塔克

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TAS3251EVM:1.0PBTL
    J14模式开路声音
    J14模式关闭、放大器复位响起、故障指示灯亮起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lazzari

    很抱歉迟到了回复。

    我使用我们的 EVM 板进行了确认、如您所说、脚本2.0确实能够在模式选择上工作至 PBTL。 但仍配置为立体声2.0模式。 即使它也能正常工作。 我们仍然不建议将与此方法配合使用。

    与我们的 EVM 连接的 ppc3 Mono 1.0在我们的 GUI 中不可用。 但生成的脚本是可行的。

    附加文件是我通过 i2c 直接将脚本刷写到我们的 EVM 并将配置 EVM 刷写到 PBTL 模式来进行验证的文件。

    这是可行的。

    塔克

    杰西

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/6/tas3251-mono1.0.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉 Jesse
    可能我提出的问题不正确。
    在 TAS3251的方框图中、MODE 引脚对桥式放大器的配置没有影响、它似乎只是具有控制单声道/立体声保护的功能。
    因此、将后置滤波器连接到电桥并添加输入信号 L+R 是否正确就足够了。
    感谢 Eugene

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、借助您的 pinJ14配置、它是正确的
    仍然存在疑问、在负载测量中、我总是发现相同的功率100W 4欧姆在两个版本中的结果相同
    立体声/单声道。
    桥接无法实现这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,拉扎里

    是的、回答正确。

    塔克

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,拉扎里

    您是说、即使在单声道模式下、输出功率也不能高于输出功率?

    塔克

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    连接的扬声器4 HOM
    检测到电压、OUTA + OUTA - 20V 交流。
    EVM 36V 直流电源
    EVM 板与我们的 TAS3251板的输出功率相同、配置为单声道和立体声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、使用 TAS3255 EVM 板时、也可以使用36V 单声道/立体声电源获得相同的测量值。
    使用53V 直流电源时、输出功率大大增加
    抱歉
    尤金尼奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eugenio:

    TAS3251不支持53V、您是否指的是 TPA3255EVM? 您还可以提供 EVM 的跳线配置和硬件连接的图片。

    此致、
    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、是的、我指的是电压为53V 的 TAS3255、
    具有36V 电压的 TAS 3251
    我附加照片

    e2e.ti.com/.../Tas-foto.eml

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eugenio:

    是否可以移除 J19跳线、看起来好像已在 BTL 中对其进行了配置。


    此致、
    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Luis
    所有测试都是在 J19为高电平和低电平的条件下执行的
    带有地址0/1
    J14高电平/低电平
    测量值不会改变、但立体声/单声道测量值完全相同
    加载单声道寄存器1.0并按照图放置引脚是否足够? 我们还需要做些什么吗?
    感谢 Eugene

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eugenio:

    您需要加载单声道 PBTL 寄存器配置、并确保如用户指南中所述在 PBTL 中配置 EVM 上的引脚。 我强调的引脚似乎是主要的不一致、但您似乎仍然无法获得所需的输出功率? 您使用什么来驱动输入源?

    此致、
    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用于音频文件的个人计算机 Qobuz USB 播放器输出
    REW AS 频率计数器 USB 输出1000赫兹
    阻抗4 Ω 负载 TAS 电压36V DC
    与 TAS 3255具有相同的结果、该 TAS 3255没有寄存器
    与我们的 TAS3251板相同
    您是否曾尝试过借助 Mono 中的 TAS 验证更大的功率?
    感谢 Eugene

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果不起作用、我使用 TAS3255系列在低频下具有更大的功率
    对于中值和高值、我使用 TAS 3251系列
    我首选仅使用具有 EQ.Crossover 等功能的 I2S 数字放大器。
    谢谢 Eugenio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eugenio ,

    模拟输入没有 TAS3255、只有 TPA3255。 Jesse 已经验证了他旁边的输出功率行为。 他们是否还尝试过修改 DAC 增益以查看是否允许他们推送所需的输出功率或修改输入混合、 因为如果使用 USB 音频、它们可能没有达到0dBFS 的输入、从而无法推动 满量程数字输入的最大输出功率。 通常 从我们的音频高精度设备直接驱动 I2S 总线。

    此致、
    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的 ,谢谢 Jesse Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eugenio:

    您能否确认系统上 DAC 增益/输入混合变化的行为?

    此致、
    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、是的、一切都很好、我还使用了具有平衡模拟输出和可调节增益的 PCM5242 EVM 板。
    我真正的问题是 TAS3251电路板的单声道配置、检查 Gerbers 我更好地发现生成的 INB+和 INB-输入并不都位于 GND 上。 (一次性)
    我在完成修改后解出来了、

    尤金,再见