This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424-Q1:I2C 总线卡在低电平

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1324211/tas6424-q1-i2c-bus-stuck-in-low

器件型号:TAS6424-Q1

大家好、

当 I2C 总线卡在低电平时的解决方案、您能告诉我吗? 我想发送复位或发送一些时钟可以解决这个问题。 如果是、我想知道具体的程序。

此致、

庄司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shoji-San、

    I2C 总线可由总线上的任何器件拉低。  

    1. 哪个引脚会被拉低?  SCL 或 SDA?
    2. 您是否确定 TAS6424-Q1将总线拉至低电平?
    3. I2C 上拉电阻器3.3VDC 的状态是什么?

    TASS6424-Q1符合 I2C 标准、并且在器件处于待机模式时不会将总线拉低。  

    此致、
    S·格雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gregg:

    感谢您的回答。

    I2C 总线可被总线上的任何设备拉低。  [/报价]

    我完全同意这一点。

    我的 客户希望了解此解决方案、以防万一。 我没有有关此问题的具体情况信息。 我已将此主题转发给客户、以防他们有进一步的问题。

    此致、

    庄司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shoji-San、

    这是我们不能造成的一种假设情形。  因此、我们不需要或没有解决方案。  如果可能发生这种情况、则需要通过循环使用3.3VDC 对器件进行上电复位、因为 I2C 将无法对器件进行复位。

    此致、
    格雷格·史酷特