This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:是否可以使用单频带独立输出单频信号

Guru**** 2796105 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2505, TLV320DAC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1324132/tas2505-is-there-the-way-to-output-single-tone-signal-with-standalone

器件型号:TAS2505
主题中讨论的其他器件: TLV320DAC3120

尊敬的专家:

我的客户正在设计 TAS2505、有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——  

(1)我想使用 TAS2505输出大约2kHz 的单音调(纯音调)
是否有必要始终从 I2S 发送声音数据?
是否有一种模式可以让 TAS2505单独输出单个注释?

(2)是否可以在控制器端使用 I2C 信号远程操作 TAS2505寄存器并输出某种声音作为测试?

(3) I2S 格式的传输速率是否基于确认字时钟频率=采样频率?

——

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    1. 是的、该器件仅播放通过 I2S 接口发出的音频。
    2. 否、此器件没有内部音调发生器。
      1. 还有其他采用蜂鸣音发生器的器件、例如 TLV320DAC3120。 请注意、该器件至少需要一些 BCLK 切换才能启用音调发生器、论坛中提供了更多信息。
    3.  提供给器件的时钟必须与内部时钟配置相匹配。 MCLK 或 BCLK 用于馈送内部时钟树、WCLK 频率必须与 DAC_fS 匹配。 此器件不具备自动时钟设置功能。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    感谢您的答复。

    我将与客户分享您的答案。  

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市