This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1774:是否需要 DAC 滤波器?

Guru**** 2642185 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1774, DRV135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1324298/pcm1774-dac-filter-necessary

器件型号:PCM1774
主题中讨论的其他器件: DRV135

我需要使用1条线路输出来连接无线音频模块、使用1条线路输出来连接平衡驱动器 DRV135。  我是在 PCM1774之后首先添加一个 DAC 滤波器、还是数字 DAC 滤波器更适合我的应用?

应用是在带有喇叭扬声器的体育运动场的内部通信。 它不是肯定的专业的音频设备为音乐会等...

提前感谢

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    内部内插滤波器无法实现输出端的 LP 滤波器预期的功能。  我会在 DAC 本身的输出端添加一个简单的 LP 滤波器、

    此致、

    阿拉什