This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2011D1:#TPA2011D1 #音频#放大器#扬声器#噪声

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2011D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1325030/tpa2011d1-tpa2011d1-audio-amplifier-speaker-noise

器件型号:TPA2011D1

您好!

我们正在使用带 NXP MCU 的音频编解码器 WM8904、并具有1W 扬声器应用。

因此、我们将音频编解码器输出 连接到 TPA2011D1扬声器放大器、然后连接到 CDS-20144-L100 CUI 扬声器。

当我们播放音频音量太低并且不是晶体清晰时 、我们感觉内部存在相关的噪音。

随附了音频编解码器和扬声器放大器部分的原理图。 让我们知道要调整的参数。

我们应该使用单端配置 还是差分配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatesan:

    是否可以通过使用直接连接到输入端的外部信号源仅测试 TPA2011D1?
    您能否在播放1kHz 音调时、使用示波器和低通重建滤波器捕获输出波形? 我想更好地了解存在什么样的失真。
    原理图看起来正常。 只要可能、首选差动输入。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师