您好!
我们将使用 TLV320DAC3101EVM-U、并 对该器件的不同交流参数进行测试、例如 SNR、THD 等。
我们有以下2个问题:
1) 1)在 GUI 上的默认配置下、驱动器增益为24dB、衰减为-29.3dB。 但在5V 的满量程范围下、我们没有获得准确的输出电压、但当我们将衰减更改为-28.1时、输出很好。 只是想知道这个合理性。
2) 2)当我们尝试绘制从评估板获取的信号的 FFT 时、我们看到图中存在谐波。 您能帮助我们消除这些谐波吗?或者告诉我们您还能找到什么。 下面随附了时域和频域中的结果的屏幕截图。
如有更多信息、请告诉我。