This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAD5212:最小采样频率

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1325417/tad5212-minimum-sampling-frequency

器件型号:TAD5212

大家好、

从数据表中可以看出、最小采样频率为8kHz。 能否在 Fs 为1kHz 时使用?

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shunsuke:

    不可以、任何低于数据表中提到的最小值的采样频率都是不可接受的、在本例中8kHz 是最小值。

    此致、

    阿拉什