This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3203:需要了解 HP 输出的内部保护

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3203, PGA2500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1319060/tlv320dac3203-need-to-know-about-the-internal-protection-of-the-hp-outputs

器件型号:TLV320DAC3203
主题中讨论的其他器件: PGA2500

大家好,

我正在考虑通过幻象电源为我的设计供电。

从48V 电源、我使用直流/直流和 LDO 转换器获得系统 Vcc。 我的计算表明、正常 幻象电源提供的功率应该足以为我的电路供电。

但是、这种供电会对器件输出的健康状况造成严重危害。

我的 问题是、我想知道 TLV320DAC3203的 HP 输出具备什么样的过压尖峰内部保护、如果有的话。

我将在单差分配置中使用这些输出。

提前感谢您、

古斯塔沃·扎尔巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gustavo、

    参阅上一主题、可以看到 HP 输出上的 OCP 保护与200mA 有关。
    连接到48V 电源对器件来说并不安全、您需要添加交流耦合、使其无法到达器件引脚。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    感谢您的回答!

    正是这些阻断电容器才是问题所在。 我一直在关注我可能在此问题上发表的所有信息、但由于我的应用不是麦克风、也不是提供幻象电源的混频器、而是通过中间器件将48V 转换为2.4V、同时让音频通过、事情就变得复杂了。 至少对我来说是这样。

    我发现该主题很有趣: https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/829315/pga2500-how-to-select-resistance-for-limiting-the-input-current-of-pga2500

    Luis Chioye 在那里为使用 PGA2500的麦克风前置放大器推荐了这种解决方案:

    这实际上不是我的情况、因为我不使用负电源、但将 TVS 二极管与肖特基二极管一起使用似乎是一个很好的选择。

    他也说:
    "48V 幻象电源电压将为47uF 直流阻断电容器充电、当输入短路时、这将产生大浪涌电流。
    您 可以考虑减小阻断电容器的值。  PGA2500建议电容值介于10uF 至47uF 之间。  直流阻断电容器与 PGA2500的输入阻抗(每个引脚的典型值为4600欧姆)相互作用、形成高通滤波器、可阻断直流信号。  在输入端使用47uF 直流阻断电容器时、转角频率 (f-3dB) 为~0.747-Hz。
    f(3dB)=1/(2*pi($)*Cin*4600-Ohm)=1/(2*pi($)*47-uF*4600-Ohm)=0.747-Hz
    同样、 使用10uF 直流阻断电容器会 将转角频率设置为~3.51Hz。  
    如果您的应用 允许  在高通滤波器上使用更高的转角频率、您可以考虑 进一步减小电容器、以减少电流浪涌/电压尖峰。   需要权衡的 是高通 滤波器上的较高转角频率、这将 导致  低频信号衰减。
    "

    我希望生活在更高的转角频率、但为了进行此计算、我需要了解更多有关 TLV320DAC3203的 HP 输出的信息。 这也是因为、为了获得足够的功率、至少在第一级(直流/直流)、我需要使用非常小的电阻器(毫欧到几欧)、而不是通常在阻断电容器之前使用的6.8k Ω 电阻器。

    这也可能是直流/直流本身的问题、如果下一节中出现故障情况、则浪涌电流也可能到达器件的输出端。 (?)

    您是否可以在论坛之外继续此主题? 我不 愿意向公众披露这些想法。

    非常感谢您的耐心等待、

    此致、

    古斯塔沃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gustavo、

    请留出一天时间、以便我通过电子邮件与您联系、跟进讨论。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    自我发送电子邮件以来没有收到您的来信。
    但不要担心,我现在意识到这可能是一个危险的努力,我要避免使用 ghostd 给我敏感的 TI-Electronic ;)

    同时我正在寻找另一种看起来非常有希望的方法。
    非常感谢大家的帮助。
    别担心,我会回来的。。。

    此致、

    古斯塔沃