This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3110D2:Don't 有音频输出、且芯片在没有任何输入的情况下持续复位。

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3110D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1325040/tpa3110d2-don-t-have-audio-output-and-the-chip-continuously-resets-without-any-input

器件型号:TPA3110D2

e2e.ti.com/.../combinepdf.pdf

大家好、


我将 TPA3110D2用于我的一个客户端项目。 我们采用此芯片进行2 x 15W 音频放大、输入来自 Realtek 音频编解码器 ALC5616-CGT。 但是、当我们从编解码器提供任何音频信号时、TPA3110D2无法正常工作。 在调试该问题时、我可以观察到以下情况:

1) 1) 在探测 LINP 和 RINP 引脚时、不提供任何输入、引脚显示为2.5V、然后每420毫秒下降至0V。 (由于电路中的 SD 和 FAULT 引脚短接、因此我怀疑这种行为是由于直流故障检测导致芯片重启引起的。) 观察到的偏置电压是2.5V 吗?
我在上电时尝试下拉 FAULT/SD 引脚、在电源稳定一段时间后释放、但同样的问题仍然存在!

2) 2)在我们的电路中、我们将 SD 和 FAULT 引脚短路。 在探测这些引脚时、它显示下拉状态持续420毫秒、释放状态持续2.5毫秒。 (我认为这是直流故障导致的。) (无任何输入)

3)播放任何音频时,没有声音输出,输出和输入也表现出开关性质。

我已经附上了原理图和我观察结果的屏幕截图。 请指导我解决该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Akhil、

    是的、输入端的电压是内部偏置电压。 您的设计中是否组装了 C357/365/370/378? 我看到您使用的是铁氧体磁珠滤波器、但在提供的原理图中仍具有这些电容器。

    此致、
    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、团队成员:

    谢谢你的答复。 我移除了大值输出电容器、现在该放大器可以正常工作了。 但是、我注意到、当我给电路上电播放任何音频时、最初扬声器会产生很高的声音(听起来像嘟嘟声)、并且电流消耗很大。 然后它会正常运行。 如果我再次播放相同的音频、没有问题、系统工作正常。 但是、如果我们停止播放一段时间后再次播放相同的音频、则最初会出现相同的问题、之后我们可以多次播放相同的音频而不会出现任何问题。

    仅在下电上电后或间隙后播放声音后首次出现此问题。 如果在30到60秒内连续播放、则没有问题。 此外、在正常操作期间、我们可以增大音量、它工作正常。 但是、在大容量情况下、如果我们关闭系统并重新启动电源、电源会由于大电流故障而关闭。

    如何解决该问题?