This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3060:SCKI 抖动容差

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM3060, PCM1804

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1324911/pcm3060-scki-jitter-tolerance

器件型号:PCM3060
主题中讨论的其他器件: PCM1804

您好!

我在另一个器件上提出了类似的问题。

PCM3060的答案是否相同?

PCM1804的答案
大于0.5% SCKI 的最大抖动是可以接受的。
>对于24MHz,这是200ps  


我们的客户还计划在另一款产品中采用 PCM3060。

很抱歉,我重复了一些问题。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1324550/pcm1804-q1-scki-s-jitter-tolerance?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=PCM1804-Q1#


此致、

广志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     此时钟输入节点的最大抖动为0.5%、

    此致

    桑贾伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sanjay-san,

    感谢您的答复。

    此致、
    广志