This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2770:将数据读取/写入地址0x00~0x33时出现问题

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1324290/tas2770-problem-with-read-write-data-to-address-0x00-0x33

器件型号:TAS2770

大家好、团队成员:

目前、我们的客户正在使用 TAS2770制造演示板、并且有一些问题。

他们需要将数据写入:h00、h00、h06到地址0x00 ~ 0x03。 当它们从地址0x02读取时、数据为 h02 (软件关断)。 他们以前能够成功地写入 h00。 他们需要检查什么? 有什么可能的原因吗?

此致、
优胜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、优胜

    如果器件遇到某些关键中断、例如输出过流(接地短路或输出之间短路)或 TDM 时钟错误、则寄存器0x02可以自动设置为0x02。  

    您可以从寄存器0x24 - 0x26读取这些中断。 检查是否存在过流或时钟错误标志。 或共享这里的值、以便我可以进行检查。  

    此致、
    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Arthur、

    非常感谢您的快速支持。 如果客户有其他问题、我会跟进一次!

    此致!
    优胜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、优胜  

    此外、收到客户寄存器转储后、请在此处分享。

    此致、
    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Arthur、

    出于某种原因,他们现在能够写入 Activate 后,他们写了"静音"。 当再次遇到无法写入内容的情况时、他们将共享错误日志。

    此致、
    优胜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、优胜  

    这种行为对我来说似乎很奇怪。 如果出现更多问题、请告诉我。  

    此致、
    亚瑟