This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC6120:是否有 AVSS 引脚?

Guru**** 2504505 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1324856/tlv320adc6120-is-there-an-avss-pin

器件型号:TLV320ADC6120

数据表引用了 AVSS 引脚。

但是、所有接地引脚似乎都命名为 VSS。

如果有、哪个引脚是 AVSS 引脚?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ADC6120上没有 AVSS 引脚、ADC6140上确实存在该引脚、因此这可能只是数据表中的一个错误。

    尽管如此、无论是 AVSS 还是 VSS、我们都指示连接到接地层。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  我想问一下、这是 TI 的官方回应还是社区回应?

    我们是否可以对数据表进行纠正?

    Rgds

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    是 TI 一名应用工程师、负责支持我们的音频器件。

    对于实际测量、如果电路板上有模拟接地、我们建议将其连接到 VSS (散热焊盘)。

    我可以为数据表版本做注释、但请记住、数据表修订的过程相当长(取决于校正的严重性)、不会在 TI.com 上快速更新。 仅供您参考。

    此致、