This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584-Q1:STBY 引脚的时间常数

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1325438/tas6584-q1-time-constant-of-stby-pin

器件型号:TAS6584-Q1

大家好、

#1. 数据表典型应用原理图中的/STBY 引脚有10kohm 和100pF 滤波器。  

我想通过增大此滤波器的时间常数来增加一些延迟/STBY OFF 时序。

这个10kohm/100pF 值是否有任何要求?

#2. 我将 GPIO_1分配为/MUTE 输入。  

您能否建议  从 GPIO_1引脚低电平到所有输出变为静音需要多长时间?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    辻县

    请等待我们的上海团队返回获取此信息。

    此致、
    S·格雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,辻山

     在 STBY 上添加更多延迟没有问题。 对 RC 滤波器的要求要大于10kohm/100pF、截止频率较小。 并且 C 值不应小于100pF。  

     对于 TAS6584、静音状态是纯数字变化、器件会将音量更改为最小、输出 PWM 仍将存在。 因此几乎没有延迟器件的反应、可能只有几 ns。 您需要等待音量下降、避免弹出、然后完全静音。