This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:图7-5

Guru**** 1456440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1325862/tas6424e-q1-figure-7-5

器件型号:TAS6424E-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS6424E

大家好、

您可以建议是启用了所有通道、还是仅为 数据表启用了4个通道中的1个。图7-5。 输出功率与电源电压?

我想在以下条件下驱动 TAS6424E、并想知道它可以保持 THD = 1%多长时间。

40W (4 Ω) x 2通道+ 40W (2 Ω) x 2通道

输入电压=20V

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,辻山

     图7-5是针对1通道输出功率。