This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3113D2:原理图审阅

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3113D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1325846/tpa3113d2-schematics-review

器件型号:TPA3113D2

您好!

我正在研究一个项目、该项目将 TPA3113D2用于两个3W、4欧姆的扬声器。 由于我对 D 类放大器没有太多经验、有人能评论一下原理图吗?它看起来是否合适? 提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tomasz

      R4电阻器应连接到 PLIMIT 而不是 GVDD。 电阻 R3和 R4用来对 PLIMIT 引脚的 GVDD 电压进行分压。

      如果需要通过 EMC、通常无法保存输出端的 FB。 如果您无需考虑 EMC 问题、也无需在输出端使用1nF 电容器。  

      其他地方看起来还不错