This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:需要用于调节音频 PA 的初始 DSP 固件

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1326361/tas2563-need-an-initial-dsp-firmware-for-tuning-audio-pa

器件型号:TAS2563

为了 调谐音频功率放大器、我们需要一个初始 DSP 固件来 确认音频功率放大器正常工作。 请与我们分享一个 DSP 固件。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wenzel:

    您是说您需要一个.bin 文件在系统上进行测试吗? 您已经在使用该驱动程序、对吗?
    您可以使用 PPC3生成 bin 文件、即使使用默认设置也是如此。 我也可以帮助您生成它、您使用的是 QFN 还是 WCSP 器件? (每个版本的 DSP 配置不同)。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wenzel:

    在内部线程之后、我认为你需要 WCSP 配置文件、你可以参考附件。
    如果使用该驱动程序、您可以使用 bin 文件、否则"headers"目录包含 h 格式配置。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

    e2e.ti.com/.../noTuning022024.zip