This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:I2C 以外的激活方法

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563, TAS2572, TAS5720A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1324289/tas2563-activation-method-other-than-i2c

器件型号:TAS2563
主题中讨论的其他器件: TAS2572、 TAS5720A-Q1

大家好、团队成员:

我们的客户正在使用 TAS2563构建演示板、他们对其激活方法有疑问。

目前、这些器件使用 I2C 控制进行激活、并将器件工作模式从10b (系统关断)设置为00b (激活)。 如果他们只需打开电源即可激活器件、则会更加方便。

  1. TAS2563是否可以只需上电即可配置为活动状态?
  2. 它是否有 I2C 以外的配置方法?

在数据表中找不到描述、请帮助我们解决。

此致、
优胜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、优胜  

    TAS2563需要启用寄存器配置。 这可以通过 I2C 或 SPI 完成。 它不能通过施加电源来启用。  

    我们有一款支持基于时钟加电的新器件 TAS2572 (类似于不带 DSP 的 TAS2563、但具有更好的模拟性能)。 在这种情况下、该器件将需要初始寄存器配置、然后可以使用 ASI 时钟来处理后续上电/断电、但所有电源必须保持通电状态。

    如果不需要 i2c、则我们具有硬件控制放大器。 这要么是模拟输入、要么功耗比 TAS2563 https://www.ti.com/audio-ic/amplifiers/speaker-amplifiers/products.html#1341=Hardware&2982=Digital%20Input%3BAnalogue%20Input&高得多 

    此致、
    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arthur、

    感谢您的快速回答。

    TAS2572似乎使用的 IO 电源电压为1.8V 和1.2V。 TI 是否有一个器件可以(a) 3.3V 的 I/O 通信功能和(b)仅在通电的情况下激活?

    此致、
    优胜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、优胜  

    您能分享一些更多细节吗、我可以推荐一个器件吗?

    -扬声器的额定功率是多少?

    输入是否需要数字(I2S/TDM)或模拟输入是否正常?

    -是一个双通道放大器正常,还是需要单声道?

    -是否需要集成的升压转换器?

    此致、
    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arthur、

    -扬声器的额定功率是多少?

    10W 或更高(4 Ω、12V)

    输入是否需要数字(I2S/TDM)或模拟输入是否正常?

    I2S

    -是一个双通道放大器正常,还是需要单声道?

    需要单声道

    -是否需要集成的升压转换器?

    如果+VBAT 最大为16V、则不需要它

    此致、
    优胜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、优胜  

    满足这些要求的选项有点有限、请问客户为什么不能使用 I2C 来启用器件? 这样便可以选择更多的器件。  

    TAS5720A-Q1 https://www.ti.com/product/TAS5720A-Q1就是一款能够满足上述所有要求的器件。 

    否则、如果立体声设备正常、这里有一个更大的列表、可以使用 https://www.ti.com/audio-ic/amplifiers/speaker-amplifiers/products.html#1341=Hardware&2982=Digital%20Input&sort=342;asc& 

    此致、
    亚瑟