This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3168A:在 I2S 主模式下、两个 LRCK 输出是否同相?

Guru**** 2766765 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1325561/pcm3168a-in-i2s-master-mode-are-the-two-lrck-outputs-in-phase

器件型号:PCM3168A

当在 I2S 主控模式下运行 ADC 和 DAC、并将两者连接到同一个从系统时、 我们可以假设 LRCKAD 和 LRCKDA 输出同相、因此只将其中一个连接到从系统吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    感谢您的耐心等待。 假设两个 ADC/DAC 具有相同的音频数据格式、则根据数据表中的图4、5和6、两个时钟将处于同相状态。

    此致、
    J·麦克弗森