This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6422E-Q1:输出时序

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1325923/tas6422e-q1-output-timing

器件型号:TAS6422E-Q1

大家好、TI 支持团队

我想知道 OUT_1P/1M/2P/2M 变为50% PVDD 需要多长时间
/STANDBY 在 VDD 供电时变为高电平之后、VBAT/PVDD 电源条件。

如果 OUT_1P/1M/2P/2M 的时序变为50% PVDD、那么我想知道最长时间。

谢谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好高志

     如果您绕过直流负载诊断、您可能需要30ms、作为 STANDBT 到 OUT 引脚之间的最长时间开始提供 PWM。 如果不绕过直流负载诊断、将花费另外260ms。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shadow、  

    谢谢!