This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1861-Q1:支持6通道 TDM 的 CAN PCM1681

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1681-Q1, PCM1861-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1325763/pcm1861-q1-can-pcm1681-support-6ch-tdm

器件型号:PCM1861-Q1
主题中讨论的其他器件:PCM1681-Q1

大家好、

PCM1681-Q1是否可支持6通道 TDM? 您能帮助在数据表中提供相关说明吗?

BRS、

霍利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    提醒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    您的机票上列出了两个零件号。 您能否说明一下您谈论的是 PCM1861-Q1还是 PCM1681-Q1?

    谢谢。
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    它是 PCM1681-Q1。

    BRS、

    霍利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    在数据表的第8.3.4节中、指出器件支持 TDM8、并且仅在倍数128,256和512fs 中受支持。 TDM8比时钟设置更典型、也更友好。 TDM6只有在为 TDM8设置时钟且最后两个通道为空时才可行。

    此致、
    J·麦克弗森