This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584-Q1:无源高频扬声器不进入播放状态

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1320672/tas6584-q1-passive-tweeter-does-not-enter-play-state

器件型号:TAS6584-Q1

我们将无源高频扬声器(仅限串联电容器的高频扬声器)连接到其中一个声道。  

自然、该通道无法通过直流负载诊断、并在"DC LDG 状态 Rprt"寄存器中标记为故障。 交流负载诊断功能成功检测到连接的高频扬声器。 但之后、通道不会进入 Play 状态并将回到 LOAD DIAG 状态。  

是否有办法防止这种行为?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthias

    这是正常操作。  您将需要中止负载诊断、然后可以将通道置于播放模式。  

    避免这种情况的一种方法是关闭自动直流负载诊断功能。  然后、您可以使用直流连接的扬声器在通道上运行直流负载诊断、而不是在高音扬声器通道上运行这些诊断。  然后、您可以对高音扬声器通道运行交流负载诊断、以确保存在高音扬声器。

    此致、
    S·格雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、这无法解决问题。 跳过自动直流诊断功能不会允许播放跳过的通道。

    不过、我们找到了权变措施。  

    首先、我们已禁用 SL 和 OL 检测(直流 LDG 控制1 - LDG SLOL 禁用)、并启动了自动直流诊断。 然后、我们触发了高音扬声器通道的交流诊断。 我们再次启用了 SL 和 OL、之后再次发送了"非高频扬声器通道"进行直流诊断。 按照此过程、所有通道都在播放。