This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:TAS2563原理图设计审查检查

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1325517/tas2563-tas2563-schematic-design-review-check

器件型号:TAS2563

您好!

是否有可能在布局之前进行原理图设计审查? 响亮的高品质声音对我们很重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    请参阅我们的设计指南: https://www.ti.com/lit/an/slaa988a/slaa988a.pdf

    对原理图的一些评论:

    • 您可以将 FB 置于所有去耦电容器之前的每个电源上、以便可以将所有这些电容器靠近每个引脚放置。
    • 为 VBAT 添加更多去耦电容器、请注意、需要在靠近 SW 电感器和靠近 VBAT 引脚的位置单独进行去耦。 对于 SW 电感器去耦具有更高的优先级。
    • 将 PVDD/VBST 上的22uF 替换为2x10uF、以便可以将其中一个放置在靠近 PVDD 的位置、另一个放置在靠近 VBST 的位置。
    • 根据设计指南、将 GREG 上的0.01uF 替换为0.1uF。

    如果有任何问题、或者您收到任何设计更新、请告诉我们。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢伊凡的支持!