This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6304-Q1:过压保护响应时间

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1326360/tpa6304-q1-over-voltage-protection-response-time

器件型号:TPA6304-Q1

专家、您好!

您能否提供过压保护的响应时间信息?

如果没有规格、粗略估算就足够了、因为它会尝试尽可能将输出关断(小于1ms)。

此致、
仓口和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好和之

      从触发 OV 到输出 FET 完全关断、我们通常需要50ns 的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shadow-San、

    我知道会是50ns、因此预期行为会立即关闭。

    此致、
    仓口和树